技术创新:英飞凌利用全球首款采用椭圆曲线算法且集成温度传感器的认证芯片,保护消费者免受假冒电池和其它电子配件造成的损失

2008-9-17 | 技术媒体

2008年9月17日,德国Neubiberg与日本东京讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日宣布推出全球首款采用椭圆曲线加密算法(ECC)非 对称鉴权体制并且集成温度传感器的芯片。利用这种芯片,电池和电子产品制造商可检测出非法配件和售后更换件。这种防伪检测功能有助于制造商实现预期的用户体验,防止未经授权和测试的配件或电池带来安全风险。

全新推出的ORIGA™ SLE95050系列包含一款搭载温度传感器的产品,可进一步提高数码相机、手机和便携式计算机等电子设备的电池安全性。ORIGA SLE95050也可用于打印机硒鼓、备 件、一次性医疗用品、网络设备或其它配件,诸如耳机、扬声器、扩展坞站和充电器等。SLE95050预计将于2008年底开始生产,首批预装英飞凌认证芯片的消费类电子产品(如数码相机)预 计将于2009年下半年上市。

“可靠性与安全性已成为多数系统和应用设计者以及开发者面临的主要挑战。我们根据客户的需求开发出SLE95050,帮助客户确保为其终端用户提供安全且持续的用户体验。我们创新型非对称加密算法,为 加密和解密提供不同的密钥,能够在降低系统总成本的同时,提高系统的安全性。”英飞凌科技股份公司副总裁兼ASIC设计与安全业务部总经理Sandro Cerato指出,“ 我们的认证解决方案为品牌保护以及多种系统的设计者和开发者提供了一种全新的防伪方法。”

ORIGA SLE95050:降低系统成本的同时,增强认证和温度监控功能

ORIGA SLE95050系列采用ECC非对称认证机制。这种认证采用两种不同的密钥(一个公共密钥、一个私有密钥),分别对信息进行加密和解密。相对于目前的非对称系统(例如RSA)以 及加密和解密密钥相同的对称系统(如AES 和DES)而言,ECC是一种更加先进的加密/解密算法。对称加密体制的缺点是,如果密码被破解,整个系统就将面临安全风险。由于私人密钥隐藏在ORIGA芯片内,因 此采用这种算法可大幅提高安全水平。

采用ORIGA SLE95050的优点是,主机(如相机)内无需装配其它安全芯片。有了ORIGA,可在不降低安全性的前提下,在软件中实现主机加密。集成于配件或电池的ORIGA SLE95050芯片,可对私用密钥提供保护。相比而言,为确保安全性,对称加密解决方案需要在主机中另外装配一枚认证芯片。

ORIGA SLE95050还符合日本等国最新制定的电池安全规范(要求对锂电池进行温度监控)。它还具备一个内置模数转换器,方便通过片上或外置传感器监控温度。这 种功能只需通过英飞凌专有的单线接口发送总线命令即可完成。通过ORIGA SLE95050单线接口可顺利实现系统集成,此外通过该单线还可远程供电。ORIGA内置一个容量高达1KB的非易失性存储器( NVM)(其中包括用于写保护和存放唯一芯片ID的NVM),通过存储有关具体配件、物流链和配件使用情况等数据,ORIGA还能为配件的个性化定制创造条件。

SLE95050的工作温度范围为-25 °C至85 °C,工作电压范围是2.0 V 至 5.5 V。

供货情况
目前,ORIGA SLE95050系列包含两款产品。SLE95050F1具备温度监控功能,而SLE95050F2不具备温度监控功能。预计这两款产品将于2008年底开始提供样品。

有关ORIGA SLE95050芯片和Podcast的更多信息可分别在 www.infineon.com/ORIGwww.infineon.com/Podcast网站找到。

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press

 

Information Number

INFAIM200809-088

Press Photos

  • The ORIGA(tm) helps to protect consumers from counterfeit batteries and other electronic accessories.
    The ORIGA(tm) helps to protect consumers from counterfeit batteries and other electronic accessories.
    ORIGA

    JPG | 1.25 mb | 2017 x 1608 px

相关链接