英飞凌推出搭载集成8位微控制器的单片多频带UHF发射器系列;SmartLEWIS™ MCU系列可满足各种无线控制应用的需求

2008-7-15 | 市场新闻

2008年7月14日, 德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)今日推出适用于无线控制应用的下一代高度集成化发射器集成电路。全新SmartLEWIS™ MCU PMA71xx系列的所有型号,都装有一颗适用于1GHz ISM 子频的ASK/FSK多频带发射器,以及通过特定的嵌入式混合信号外设增强的8051微控制器。内装SmartLEWIS MCU的遥控器可采用无线射频(RF)技术取代目前常用的红外(IR)发射技术,克服视距通信的缺点。此外,基于射频的应用的传输距离最高可达50多米,而红外技术只有区区几米。P MA71xx产品是全球第一款多频带发射器,在一枚芯片上了囊括了4个ISM频带(315 MHz、434 MHz、 868 MHz 和 915 MHz)。

“我们的SmartLEWIS MCU系列有助于音频和视频设备、百叶窗和家庭自动系统采用基于射频技术的成本高效、结实耐用的无线控制器,抛弃使用不太方便的视距通信遥控器。”英 飞凌科技股份公司无线控制器与雷达业务营销主管Rolf Hertel指出,“高度集成的SmartLEWIS MCU系列,可以让客户利用少数几个外部组件既可设计出完整的无线控制系统。此外,我 们还提供即用型软件框架和功能强大的函数库,因此可大大缩短产品开发周期。通过将多频带发射器和微控制器与其它几个外设集成在一枚芯片上,英飞凌为众多无线控制系统提供了一个异常灵活的解决方案。”



集成MCU、面向无线控制器的发射器集成电路系列
除搭载6 kB闪存和10个GPIO的8051微控制器外,SmartLEWIS MCU系列的所有型号都集成了一个由N个PLL合成器和高效功率放大器(输出功率可调)组成的射频发射器。

嵌入式多通道10位数模转换器具备灵活的高增益设置,可用做各种模拟传感器的接口,比如压力传感器、温度传感器或湿度传感器等。内置的125 kHz低频(LF)接 收器能够使电池供电产品实现无线唤醒功能,还为实现非接触式器件配置创造了条件。该产品系列的外设包括数据格式编码器/解码器、16位CRC发生器/检验器、伪随机数生成器和几个定时器。相 关固件函数库提供功能强大的函数,例如AES加密函数。这些固件保存在片上ROM中,可节省宝贵的闪存空间。

该产品系列的所有型号经专门设计,能够在省电模式下实现低至500 nA的最低功耗(电典型值),同时具备先进的功率控制系统,有助于延长电池的工作时间。它们的运行温度范围为-40 °C 至 +85 °C,可满足工业产品的要求。

迄今为止,SmartLEWIS MCU系列包含4款产品。每款产品都经过专门设计,适用于无线控制应用,譬如家庭自动装置、安防与警报系统、家庭娱乐设备和自动抄表系统等。

• SmartLEWIS MCU PMA7105适用于射频遥控器和采用数字传感器的系统;
• SmartLEWIS MCU PMA7106面向采用与3通道10位ADC(具备灵活的增益设置和差分输入)连接的模拟传感器的无线传感器应用;
• 英飞凌提供的SmartLEWIS MCU PMA710增装一个125 kHz LF接收器,适用于需要无线唤醒或非接触式器件配置的应用,比如有源标签;
• SmartLEWIS MCU PMA7110是PMA71xx系列集成度最高的信号,适用于需要10位ADC和LF接收器的高级无线系统。

供货与定价
目前SmartLEWIS MCU系列已开始提供样品,预计2008年7月实现批量生产。PMA7105样品定价为1.55欧元(2.4美元)。为了支持客户设计,英 飞凌提供一个软件应用框架、一个软件函数库和一个快速开发套件(包含USB接口和可充电电池)。

如欲了解适用于无线控制器的SmartLEWIS MCU PMA71xx系列的更多信息,敬请登录: www.infineon.com/PMA。

英飞凌无线控制产品组合包括发射器、带集成微控制器的发射器、接收器和收发器。这些产品的介绍可在www.infineon.com/WLC网站找到。

术语表
AES 高级加密标准
ASK 幅移键控
FSK 移频键控
GPIO 通用输入/输出端
ISM-频带 工业、科学、医疗频带
LF 低频(125 kHz)
PLL 锁相环路
VCO 压控振荡器

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com 


该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press



Information Number

INFAIM200807.079