英飞凌增强NFC应用SIM卡的安全性和便利性

2007-11-13 | 技术媒体

2007年11月13日,法国巴黎与德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE,NYSE:IFX)今日在巴黎国际智能卡工业展(Cartes展)上推出32位高安全性闪存微控制器,大 大提高基于NFC(近距无线通信)的移动应用产品的安全性与便利性。除丰富的硬件安全功能外,新型基于NFC的SIM卡微控制器还将单线协议(SWP)接口与非接触式Mifare® 技术融为一体。该 安全微控制器可使移动设备支持多种全新服务,例如订票、安全银行和积分卡服务。在NFC手机中,这种新式芯片可集成在SIM卡中,用户可通过将手机置于非接触式终端的前方,进行支付或乘坐公共交通。

“凭借在SIM卡和支付应用方面的突出技术专长,英飞凌是少数几家能够提供兼具Mifare功能、SWP接口与安全性的芯片的供应商之一。由于具备快速交易的特点,N FC可能会改变我们使用手机的方式。”英飞凌科技副总裁兼芯片卡与安全IC业务部总经理Helmut Gassel博士指出,“采用我们全新的微控制器,手机将具备安全、便利、高效的NFC功能。”

英飞凌NFC微控制器可实现高度安全的NFC操作
基于NFC的全新SLE 88CNFX6600P SIM卡芯片是32位SLE 88安全微控制器系列的成员之一。该器件体现了英飞凌的完整安全理念,提供硬件防火墙,确 保多种应用共存,例如下载至手机并且由不同服务供应商提供的银行应用和java应用。该微控制器可提供可靠的非易失性存储器,融合了类似闪存存储器的灵活性和便利性与EEPRO的优势。该 EEPRO具备出色的粒度、极快的编程速度和至少500,000个编程周期。

SLE 88系列广泛应用于高端SIM卡市场。该产品系列通过了基于EAL 5+“high”的BSI-PP0002 Protection Profile通用标准认证。这 是智能卡安全微控制器获得的最高安全级别,也使基于闪存的芯片具有最高安全性。

供货
全新NFC芯片样品预计将于2008年第二季度开始提供并有望于2008年年中实现量产。

编者按:
NFC是短距离无线连接技术,是现有非接触式识别技术与互连技术结合的产物。它的工作频率为13.56 MHz,数据传输速率高达848kB/s。单线协议(SWP)规 定在SIM卡和手机NFC调制解调器之间采用单线连接。近期,随着智能卡通用串行总线高速接口最终实现标准化,整个行业决定重点发展连接SIM卡和NFC模块的SWP接口。

英飞凌在Cartes展会
在为期三天的Cartes展会(2007年11月13日至15日)上,英飞凌将在4号展厅的4J002号展位展出综合芯片卡IC系列。

如欲了解英飞凌在此次展会上的更多亮点信息,敬请登录: www.infineon.com/cartes

更多信息
如欲了解更多NFC信息,敬请登录近距无线通信论坛网站www.nfc-forum.org。
如欲了解更多英飞凌芯片卡应用产品系列的信息,敬请登录www.infineon.com/security。

所有商标均是其各自所有者的财产。

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/news

 

Information Number

INFAIM200711.015