英飞凌宣布与英特尔展开技术合作开发高密度SIM卡解决方案

2007-11-13 | 技术媒体

2007年11月13日,法国巴黎与德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE, NYSE:IFX)今日在巴黎国际智能卡工业展(Cartes展)上,宣布与英特尔公司开展战略技术合作,开 发面向高密度(HD)SIM卡优化的芯片解决方案。根据合作协议,英飞凌将利用英特尔提供的4MB至64MB存储器打造模块化芯片解决方案。英飞凌将利用在安全硬件方面的突出技术专长,开发基于现有SLE 88系列的32位安全微控制器,以应用于HD SIM卡。英特尔将提供领先的闪存技术、功能和制造工艺。

这种密切的技术合作可使英飞凌的高密度安全微控制器与英特尔的闪存解决方案实现最佳契合,以高效集成至HD SIM卡中。首批开发的解决方案的容量将达到64MB,N OR闪存采用65nm和45nm工艺制造。目前,安全微控制器采用适用于智能卡芯片的130纳米先进工艺制造。根据ETSI规范,所有HD SIM卡解决方案的工作电压范围均为1.8 V至3.3V。SLE 88系列设计理念允许针对现有SIM卡开发的操作系统软件能够轻松重复利用。

2010年HD SIM卡将占到整个SIM卡市场的6%至8%
美国市场研究公司Frost & Sullivan预计,到2010年HD SIM卡将约占整个SIM卡市场的6%至8%,其数量将从2007年的大约25亿张增至约38亿张。

“两位移动应用领域的专家携手进行技术合作,将有可能给HD SIM卡市场带来激动人心的变化。”Frost & Sullivan市场研究公司智能卡ICT全球项目总监Anoop Ubhey指出,“适用于HD SIM卡的NOR闪存和微控制器打开了通向全新业务模式的大门,为移动网络运营商开拓了更广阔的天地。”

目前,SIM卡具有网络安全和基本用户功能,例如手机的标准电话簿。到2008年底,SIM卡的全新USB接口将能支持其它苛刻的数据密集型移动应用、服务和无线下载。移动网络运营商(MNO)也 需要比目前更高的SIM卡内存容量,以便推出这些服务。NOR闪存预计将成为HD SIM卡的主要内存解决方案。NOR闪存由于尺寸较小,具备较低的价位,使HD SIM卡解决方案可以面向更多的用户。N OR闪存解决方案可匹配现有的SIM卡槽,可在128MB存储密度下实现定制,并且无需采用纠错编码(ECC)。

“英特尔与英飞凌的共同愿景是,随着移动网络运营商利用富媒体用户接口和运营商贴标方式推出全新应用驱动型服务,HD SIM卡的需求也将大幅增加。”英特尔闪存产品部总经理Glen Hawk指出, “英飞凌与英特尔实现优势整合,将能提供经济实惠的卓越解决方案,为移动网络运营商和SIM卡制造商带来众多创新特性。”

“安全性、高效能和连通性是英飞凌重点关注的三大领域。”英飞凌科技副总裁兼芯片卡与安全IC业务部总经理Helmut Gassel博士指出,“要想增强电话簿、定 位服务和其它基于智能卡网络服务器技术的创新应用,基于硬件的安全性能和几十兆的内存容量是必不可少的。目前,英飞凌正致力提供良好的性能和安全性,支持这些应用。”

供货与封装
英特尔与英飞凌合作开发的HD SIM卡解决方案样品预计将于2008年下半年开始供货,并有望在2009年上半年实现量产。该产品将采用裸晶或芯片卡IC封装形式提供。

如欲了解英飞凌芯片卡IC系列更多信息,敬请登录:www.infineon.com/security。

如欲了解英特尔内存产品系列的更多信息,敬请登录:http://developer.intel.com/design/flash/。

英飞凌在Cartes展会
在为期三天的Cartes展会(2007年11月13日至15日)上,英飞凌将在4号展厅的4J002号展位展出综合芯片卡IC系列。

如欲了解英飞凌在此次展会上的更多亮点信息,敬请登录: www.infineon.com/cartes

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登 www.infineon.com 

所有商标均是其各自所有者的财产。

该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/news

 

Information Number

INFAIM200711-014