英飞凌面向语音终端应用和PC机VOIP应用推出低功率单片CODEC/SLIC

2007-6-13 | 商业及财经媒体

2007年6月22日,德国慕尼黑讯——通信集成电路领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今天宣布,推出面向语音设备和VoIP设备的DuSLIC (双通道用户线路接口电路)产 品家族的最新成员。DuSLIC-xT是高能效CODEC/SLIC,可为语音系统大大降低成本。它可根据系统规格和要求,使语音系统和VoIP系统的材料清单减少50%,包括电缆调制解调器、模拟终端适配器( ATA)和VoIP 终端应用设备。与目前的解决方案相比,DuSLIC-xT可使线路接口单元的尺寸降低40%。

DuSLIC-xT具备一个集成的高清(HD)音频接口,该接口将成为PC或笔记本电脑与模拟话机连接的接口。这种集成语音功能的PC应用设备,可使用户通过直接连接模拟话机与PC或笔记本电脑,实 现低成本、优质的IP语音通话。

DuSLIC-xT提供以下扩展特性:

•• 实现回路监控的集成测试和诊断功能(ITDF),支持GR-909标准和其他复杂的测试方法,确保实时监控话音音质和网络的稳定性。

•• 集成的宽带支持功能可为今后的语音通信提供无与伦比的音质。

•• 优化的基于DC/DC的电压生成和享有专利的内部“平衡”振铃使功耗降至最低。该器件设立了全新的行业基准,与目前最出色的解决方案相比,可使功耗降低20%。

•• 全面灵活的电源理念可使DuSLIC-xT利用一个集成式DC/DC转换器为所有语音通道供电,而另一个集成式转换器可用于完成其他系统任务。

•• 所有相关参数都可通过软件编程,因此采用符合所有全球语音标准的单一硬件设计即可服务于不同的市场。

目前有5亿多条正在运营的用户线采用英飞凌的CODEC/SLIC芯片解决方案,毫无疑问,英飞凌已成为语音应用领域的市场领袖,可提供经过实际验证的成熟技术。

“随着VoIP得到市场的认可,我们的客户正在寻求语音终端应用领域的其他业务,同时向未开发的全新市场扩展。DuSLIC-xT通过降低开发时间和减少材料清单,简化系统设计,为 基于PC的VoIP应用的发展铺平了道路,进一步促进客户采用语音产品。”英飞凌通信解决方案事业部高级副总裁兼有线接入业务分部总经理Christian Wolff指出。

供货情况
DuSLIC-xT (PEF 3201、PEF 3101)可作为双信道或单信道解决方案提供。该产品在PG-TQFP-100封装内融合了一个双信道CODEC和两个单信道高压SLIC。包 括系统设计套件在内的设计样品预计将于2007年7月供货。

如欲了解更多信息,敬请登录英飞凌网站: www.infineon.com/duslic-xT

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com.cn

Information Number

COM200706.066

Press Photos

  • The DuSlic-xT features Voice functionality offering lowest bill of material, lowest energy demand and smallest footprint in the industry.
    The DuSlic-xT features Voice functionality offering lowest bill of material, lowest energy demand and smallest footprint in the industry.
    DuSLIC-xT2

    JPG | 1.17 mb | 1772 x 1181 px