英飞凌推出高度集成的ADSL2+片上系统,提高新兴宽带市场的渗透率

2007-3-20 | 市场新闻

2007年3月20日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)今日宣布推出适用于用户端设备(CPE)的新款ADSL2+片上系统(SoC),以推动
新兴宽带市场的渗透率。Amazon-SE是第三代经过实地应用验证的英飞凌ADSL/2/2+ CPE芯片解决方案,适用于桥接调制解调器和USB(通用串行总线)调制解调器应用。与 现有解决方案相比,该芯片的高度集成设计可协助将现有的ADSL2+调制解调器的外部组件数量减少10%,确立了低BOM(物料清单)成本和低系统复杂度的行业基准。


Amazon-SE采用PG-LQFP-144(144管脚塑料绿色小型四边引脚扁平封装)封装,可实现双层PCB(印刷电路板)设计,而现有解决方案则需要采用四层设计。在 USB调制解调器应用方面,Amazon-SE实现了进一步优化:调制解调器可通过用户的PC供电并启动,无需外部电源,并且无需闪存组件。

Amazon-SE芯片具有集成式SD/MMC(安全数字/多媒体卡)和SPI(串行外设接口)介面以及可编程PPE(分组处理引擎),可以设计具备更高路由性能的WiFi ADSL2+网关,使 系统集成商可以在单一硬件/软件架构基础上提供更多的ASDL2+解决方案。

市场调查公司iSuppli预计,2008年亚洲、中国和拉丁美洲的ADSL2+调制解调器和ADSL/WLAN网关的出货量将超过4,100万台,而2006年的出货量为2,850万台。

英飞凌还为ADSL2+桥接调制解调器和路由器应用提供完整的硬件/软件系统参考设计,从而大大缩短了系统制造商的开发时间和省卻开发力气。

Amazon-SE完全支持所有ADSL2+标准,包括ITU-T G.992.1/3/5(ADSL/2/2+)annex A,B,I,J,M与L、ITU-T G.992.2(G.lite)a nnex A以及ANSI T1.413 Is-sue 2,对于桥接调制解调器应用而言,其传输速率最高可达30 Mbit/s(下行)。

“有了Amzon-SE,英飞凌可以为其客户提供优化的解决方案,从而满足快速成长的新兴宽带市场的需求,”英飞凌通信解决方案部高级副总裁兼有线接入业务部总经理Christian Wolff说, “Amazon-SE是我们丰富的CPE产品家族的最新成员,可使系统供应商以同一硬件/软件平台服务于多种应用和市场。”

供货时间
Amazon-SE芯片工程样品已可供应,预计在2007年第二季度开始量产。如欲了解更多关于Amazon-SE芯片的信息,敬请登录: www.infineon.com/amzon

 

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com.cn
 

Information Number

INFCOM200703.047