英飞凌推出面向EDGE和多模3G手机的新型CMOS射频收发器,进一步巩固其在射频技术领域的领袖地位

2007-2-8 | 市场新闻

2007年2月8日,德国慕尼黑讯——通信集成电路领域的领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX) 今日推出两款新型单片射频CMOS收发器——SMARTi® PM+ 与 SMARTi® UE。两款产品为增长速度最快的EDGE 和多模3G手机细分市场设立了小型化、集成化和功率效率等方面的新标杆。

根据市场调查公司 Strategy Analytics预测,GPRS/EDGE手机的全球销售量将从2007年的3.5亿部增长至2010年的5.5亿部。该公司还预测,随 着最终用户对多媒体内容、服务以及高速互联网接入的需求不断增加,3G手机的销量将从2007年的1.5亿部猛增至2010年的5亿部。

英飞凌在3GSM世界通信大会暨展览1号展厅B19展位展出SMARTi-PM+ 和 SMARTi UE的样品。

SMARTi-PM+:世界上最小的GPRS/EDGE 四频段射频CMOS收发器
SMARTi-PM+ 是面向GPRS/EDGE 手机的世界上最小的四频段射频收发器,采用晶圆级封装,尺寸仅为3x3x0.8毫米。这 可将EDGE射频收发器芯片的面积缩小一半,达到100平方毫米(如指尖般大小)。这对手机制造商缩减产品成本和缩小手机体积具有革命性的意义。基于广泛采用的成熟SMARTi-PM架构的SMARTi-PM+, 广泛兼容现有的各种手机平台和主要的基带芯片。目前,已有两大手机制造商将SMARTi-PM+用于他们最新的EDGE手机上。

SMARTi-PM+ 支持GPRS Class 12 和EDGE Type 1,具有最佳接收灵敏度和EVM 性能。该收发器集成了数控晶体振荡器 (DCXO)、环路滤波器和稳压器,并 且采用小信号极化调制架构,以便兼容所有领先功率放大器厂商提供的标准化低成本线性功率放大器。

SMARTi UE:全球首款搭载DigRF基带接口的单片EDGE/UMTS 射频收发器
SMARTi UE 是全球首款符合最新收发器—基带芯片接口规范DigRF 3.09的单片UMTS/EDGE 射频收发器。有了集成模拟基带功能(如模数和数模转换)的SMARTi UE,手 机制造商可以用单一的低成本数字基带IC代替成本高昂的、复杂的模数基带。纯粹的数字基带芯片的尺寸要比模数基带芯片的尺寸小得多,而且,根据摩尔定律,其尺寸还将不断缩小。

SMARTi UE 支持HSDPA 和HSUPA,以及UMTS 频段I到X中的三个,此外还支持四频段EDGE。其封装尺寸仅为6x6毫米,远远小于第一代单片W-EDGE和H-EDGE收发器( 通常尺寸为7x7毫米或更大)。加上外部组件,SMARTi UE的整个面积约为400平方毫米,只有上一代解决方案的一半左右。

透过HSDPA/HSUPA 支持多媒体功能,并且能够在所有频段上工作的SMARTi UE,是新型低成本3G多媒体手机的理想选择。目前,英飞凌已开始向一类手机制造商提供SMARTi UE的样品。该产品预计2007年下半年开始量产。

“英飞凌是手机收发器领域的领先供应商,去年的出货量超过2.3亿片。随着各大手机制造商今后两年内逐步向 EDGE、H-EDGE 和DigRF演进,英飞凌仍将保持其领头羊地位。”市场调查公司 Strategy Analytics 射频与无线通信组件业务部经理 Chris Taylor 表示。

“英飞凌将小型化、产品开发周期和不断降低成本视为客户取得成功的三大要素,”英飞凌执行副总裁、管理委员会成员兼通信解决方案业务部总裁 Hermann Eul 教授/博士表示,“ SMARTi-PM+ 和 SMARTi UE 展示了我们在射频领域的技术和商业领导地位。赢得一流手机制造商的新订单切实表明了这一点。”

SMARTi-PM+ 和 SMARTi UE采用130纳米CMOS 工艺制造,具有稳健的性能、最低的成本,并可灵活满足大规模出货要求。

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,提供应对现代社会三大挑战,包括能源、移动和安全领域的半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的38亿欧元销售额),在全球拥有约42,000名雇员(包括约12,000名奇梦达员工)。英飞凌科技公司的业务遍布全球,在美国圣何塞、加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
 

Information Number

INFCOM200701.033

Press Photos

  • SMARTi® UE: The world's first single-chip EDGE/UMTS RF transceiver with DigRF baseband interface<br><br>SMARTi® UE: Der weltweit erste Ein-Chip EDGE/UMTS RF-Transceiver mit DigRF Basisband Interface
    SMARTi® UE: The world's first single-chip EDGE/UMTS RF transceiver with DigRF baseband interface

    SMARTi® UE: Der weltweit erste Ein-Chip EDGE/UMTS RF-Transceiver mit DigRF Basisband Interface
    SMARTiUE.jpg

    JPG | 860 kb | 3864 x 2898 px

  • SAMRTi® PM+: The world's smallest GPRS/EDGE Quadband RF CMOS transceiver<br><br>SAMRTi® PM+: Der weltweit kleinste GPRS/EDGE Quadband RF CMOS Transceiver
    SAMRTi® PM+: The world's smallest GPRS/EDGE Quadband RF CMOS transceiver

    SAMRTi® PM+: Der weltweit kleinste GPRS/EDGE Quadband RF CMOS Transceiver
    SMARTiPM.jpg

    JPG | 441 kb | 2384 x 1788 px