英飞凌与 videantis 公司宣布采用65纳米工艺实现多标准视频处理解决方案

2007-1-24 | 技术媒体

英飞凌与 Videantis 公司联合发布
 
2007年1月24日,德国慕尼黑/汉诺威讯——英飞凌科技股份公司与 videantis有限公司今日宣布,采用最先进的高性能65纳米低功耗CMOS工艺成功实现多标准视频处理解决方案。6 5纳米工艺是由英飞凌开发的。这种工艺是由IBM、Chartered、英飞凌和三星电子公司组成的65/45纳米工艺开发联盟的一个主攻方向。这次试验所用的IC(集成电路)是 由位于新加坡的Chartered 半导体公司生产的。

该芯片是由videantis专为移动多媒体应用而开发的,集成了v-MP2000M 多标准视频引擎的多个内核。由于具备完全可编程性,该视频架构具有视频压缩和解压缩功能,例如,H .264/AVC、MPEG-4、WMV9/VC-1,以及MPEG-2、转码和视频增强功能(如视频缩放和混合)等。该视频引擎的面积不到1平方毫米,支持300MHz及以上的工作频率,因此,非 常适合从低成本手机到高清电视的一系列产品。

两家公司在该项目上取得的成功,再一次印证了英飞凌在65纳米低功耗工艺上的杰出实力。这种工艺为在单一MP2000核上,以D1分辨率和前所未有的15mW功耗实现 H.264基本规范解码奠定了基础。

Videantis 视频处理器再一次证明:英飞凌的65纳米平台技术,不仅为生产面向最高级的应用的超低功耗、性能超群的芯片创造了条件,而且还为一次性实现产品提供了一套设计系统。

关于 videantis
德国videantis有限公司是面向移动、家用和定制多媒体应用的芯片、硅IP及软件解决方案的领先供应商。Videantis的特长包括完全可编程的应用调整型架构、全 系列优化型应用和片上系统集成服务,能够为客户提供一体化视频解决方案。立足自身的应用优化型处理平台系列,videantis 推出了支持多种标准的视频IP解决方案,这些解决方案符合最先进的视频编码标准,包 括 H.264/AVC、MPEG-4、H.263、DivX、WMV9/VC-1、MPEG-2和视频增强标准等。作为一家快速成长的公司,videantis的技术实力不断增强。欲 获得更多关于videantis的信息,请登录: http://www.videantis.com
 
 
Contact for videantis GmbH:
Mark Kulaczewski
Schneiderberg 32
30167  Hannover
Tel.: +49 (511) 762-19620

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战——高能效、移动性以及智能卡安全领域提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,体 体 体 体 体 体 体 体 体 体 敬请登录 www.infineon.com.cn

Information Number

INFCOM200701.036