Comneon与Global Locate联合发布 Comneon与Global Locate共同宣布:面向3G移动电话推出完善的A-GPS(辅助型全球定位系统)硬件/软件系统解决方案其中融合支持英飞凌Hammerhead芯片的软件

2006-12-5 | 技术媒体

2006年12月5日,慕尼黑/加利福尼亚圣何塞讯——A-GPS产品和服务的全球领先供应商Global Locate(一家非上市公司),和面向移动通讯的协议堆栈软件的领先供应商Comneon, 于日前共同宣布推出全新的协议堆栈软件,其中融合支持英飞凌科技股份公司的Hammerhead芯片——世界首款单芯片CMOS GPS接收器——的软件。C omneon软件解决方案使得手机制造商能够推出符合适用于A-GPS的RRLP(无线资源定位协议)、RRC(无线资源控制),以及SUPL(安全用户平面定位)标准的手机,而无需再进行额外的软件开发。该 解决方案全面支持E911和LBS(基于位置的服务)应用中的各种GPS操作模式。

A-GPS克服了传统GPS服务的各种局限性。标准GPS接收器必须能够从GPS卫星下载数据。对于传统的GPS接收器,在计算自身位置之前从卫星上下载所需的数据往往需要几分钟的时间。而 有了A-GPS,在短短几秒之内就可以通过一个A-GPS服务器转发同样的数据。这大大提高了移动电话的GPS接收器性能。

IMS Research公司GPS分析师Patrick Connolly认为,“GPS应用及服务对手机制造商和移动运营商来说变得越来越有吸引力了。造成这一趋势的一个重要因素是,一 种不仅能够满足手机设计者对尺寸和功耗要求,而且还能符合严格的管制规定(如规定了移动电话发送紧急呼叫的定位范围的US E911指令和日本指令)的设备的面世。在这一方面,Comneon和Global Locate的组合式硬件/软件系统,找准了正确的方向。”

Comneon的董事总经理Christian Mucke博士表示,“将我们最尖端的A-GPS软件融入2G/3G协议栈,并且将其与英飞凌的Hammerhead GPS IC进行预集成,可 以大大简化设计任务,从而为我们的客户带来成本优势。该解决方案适用于我们的GPRS/EDGE和UMTS协议组合中的控制平面和用户平面协议。”

Global Locate公司主管市场营销与产品开发的副总裁Javier De Salas指出,“Comneon堆栈已和主要的制造商完成了各种互操作性测试,其中涉及多种A-GPS核心网元, 例如服务移动位置中心(SMLC)、SUPL位置平台(SLP)等等,这大大缩短了产品的开发周期。现在手机制造商可以完全省去从头设计和验证软件协议的工作及费用。”

关于Hammerhead芯片
Hammerhead是全球首款单芯片CMOS GPS接收器。Hammerhead产品是英飞凌科技股份公司和Global Locate之间全面合作的结晶。该芯片支持移动站辅助式(MS-A)、 移动站基于式(MS-B)、自主式和增强式跟踪模式。一流的室内信号跟踪效果主要归功于该芯片具有业内最高的灵敏度,完全支持辅助式和自主式跟踪模式,即使在最微弱的信号环境中也可以进行高度精确的导航。H ammerhead芯片独一无二的基于主机的软件架构,不仅将器件尺寸和成本减至最小,还允许将协议消息直接嵌入到GPS导航软件中。更多信息可从以下网站找到:www.infineon.com/gps。

关于Global Locate公司
Global Locate公司是一家非上市公司,提供用于无线设备和网路的A-GPS产品和服务。该公司总部设在加州圣何塞,在纽约大都会、东京和马德里设有销售办事处。它 的A-GPS产品包括World Wide Reference Network (WWRN)、A-GPS Server和集成的Global Locate®IndoorGPS®晶片组。欲了解更多信息,请 登录www.globallocate.com。©Global Locate 2006年版权所有。Global Locate、IndooGPS、WWRN和LTO是Global Locate公司的商标。

关于Comneon
Comneon是面向移动通信的协议栈软件的领先供应商。公司已为众多客户提供软件产品,包括大型和小型半导体公司、上市网络运营商,以及一些领先的移动终端制造商。作 为英飞凌科技股份公司的全资子公司,Comneon还面向英飞凌的移动电话平台提供软件。

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战——高能效、移动性以及智能卡安全领域提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com.cn

 

Information Number

INFCOM200612.026