英飞凌为未来车辆开发完善的 FlexRay 总线系统

2006-11-30 | 市场新闻

2006年11月30日,德国波布尔根/慕尼黑讯——在今日于波布尔根举办的FlexRay®产品展会上,欧洲头号、世界第二大汽车半导体制造商——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)宣布, 它已开始为高速车载通信系统开发下一代FlexRay标准总线系统。英飞凌的新型FlexRay收发器的数据传输速率可以达到10Mbps,是当前车用CAN(控域网)标准的10倍。结合当前的微控制器,英 飞凌将为和汽车安全息息相关的车载控制单元、传感器和制动器(如制动系统、转向系统,以及动力传动系统)之间的通信提供完善的总线系统。

英飞凌未来的FlexRay总线系统,包含一个独立的FlexRay协议控制器,该控制器可与16位和32位微控制器集成,用于车辆安全和引擎控制。这种独立式FlexRay协议控制器现已问世,可 与现有各类微控制器接驳,而且它的微秒总线可以作为两个微控制器之间的低成本高速通信接口。该总线系统还包括FlexRay收发器、软件及相关外设。英 飞凌将基于IP的FlexRay技术用于全球领先的模拟高性能IC开发商和制造商——austriamicrosystems AG公司开发的新型收发器上。英 飞凌在两年前加入FlexRay联盟并与该联盟紧密合作,开发具有容错功能的创新车载通信系统。

“英飞凌的FlexRay总线系统立足于其异常可靠的通信网络和总线协议方面出色的产品质量和丰富的经验,以及我们在汽车功率电子器件和独立或集成式通信接口方面称雄业界的技术优势。”英 飞凌科技股份公司汽车、工业和多元化电子业务部汽车功率器件业务高级营销主管Georg Lipperer说道,“在产品开发过程中,我们与汽车制造商及其供应商紧密合作,以 便为FlexRay总线系统开发出标准化的、完整的芯片解决方案。”

最近的市场调查表明,英飞凌目前是全球第二大车用CAN和LIN接口供应商,其市场份额达到20%。英飞凌可提供门类齐全的产品,包括独立式收发器,和集成了功率电子器件的系统级芯片,如 TLE7263E LIN和高速CAN网关芯片,以及融合了微控制器和功率电子器件的嵌入式功率组件(系统级封装)等。

英飞凌的FlexRay收发器的供货情况
英飞凌计划于2008年第一季度向主要的大客户交付独立式FlexRay收发器样品。公司还将提供独立式FlexRay控制器样品。该产品预计2007年第三季度开始量产。

关于FlexRay
作为全球最重要的标准化倡议,FlexRay可面向高速车载通信系统提供关键技术。它是一种灵活的、可扩展的,具备容错功能的解决方案,能够为诸如制动和转向等安全关键型汽车应用提供高级实时性能。F lexRay已成为诸如线传控制等创新高速应用的标准,并且包括软件和硬件。

更多信息
如欲了解关于英飞凌收发器的更多信息,敬请登录:www.infineon.com/transceiver
如欲了解关于FlexRay的更多信息,敬请登录:www.flexray.com

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战——高能效、移动性和连通性以及智能卡与安全领域提供半导体和系统解决方案。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额41亿欧元,在全球拥有约30,000名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com.cn

Information Number

INFAIM200611.022