英飞凌推出全球首款智能化无线控制接收器
2006年11月14日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)今日推出面向汽车和工业以及家庭自控应用的下一代无线控制接收器系列TDA52X。该 系列主要针对那些要求低功耗和紧凑设计的无线控制产品。TDA523X是车库门开关器、机顶盒、安防系统、遥控车门开关和胎压监测系统以及许多其它低功耗应用的理想选择。该产品系列设计用于工业、科学和医学 (ISM) 频带——315MHz、434MHz和868MHz。凭借其智能化的特性,TDA523X系列能够接替通常由系统微控制器执行的部分任务。
“TDA523X系列开辟了无线控制接收器技术的新时代。目前还没有能与之匹敌的器件。和只能接收和传递信号的常规接收器不同的是,TDA523X能够对传入信号进行最深层的解码,能 够区别相关数据和不相关数据,然后判定哪些数据是有效的并且需要转发至微控制器。它是现今市场上唯一一款智能化接收器,”英飞凌传感控制业务部营销主管Torsten Fischer指出,“ 它分担微控制器的部分任务。因此,可使得客户节省花费在微控制器编程软件上的时间和成本。”Fisher坚信,新款接收器“将缩短客户产品的开发周期”。
在实现智能化方面,英飞凌是第一个采用CMOS工艺生产无线控制器件的半导体公司。迄今为止,大多数无线控制接收器都采用双极工艺制造,但它并不适用于在芯片上集成综合逻辑块。除智能化特性外,其 正常工作电流仅为8mA,而在省电模式下更是低至1µA,TDA523X的功耗极低,从而可延长电池的工作时间。其自主唤醒功能和可配置自轮询功能,可将实际平均功耗降低至200µA,而 常规接收器的功耗大约为1mA。
位于高灵敏度(-108dBm ASK/FSK)镜像抑制射频前端之后的是一个可使接收器能够分担通常由系统微控制器执行的部分任务的灵活数字基带芯片。TDA523X是一款特别灵活的多通道接收器, 它可以在非工作期间被二次编程。有了这种架构,它可以满足不同应用的需求,从而降低系统复杂度。由于该接收器不像常规接收器只有一个通道(最多包含17个通道),因此,其抗干扰能力更强。
英飞凌是全球无线控制集成电路市场的领袖。Fisher认为公司在这个领域还有很大的发展潜力:“TDA523X将使无线控制接收器市场发生巨大变化。我们预计,未来五年中,我 们将售出2,500万枚TDA523X。这将进一步巩固我们的市场地位,提高我们的市场份额,”Fisher说道。
TDA523X接收器系列的技术特性:
TDA523X具有以下高级特性:
• ASK/FSK接收器与数据FIFO和SPI主机接口的完美集成。
• 自主唤醒功能和可配置自轮询功能。
• 完全集成多通道锁相环 (PLL) 合成器。
• 快速符号时钟恢复功能。
• 用于自动有效负荷提取的帧同步功能。
• 双重配置。
• 曼彻斯特解码和消息缓存。
• 可编程数字基带过滤。
• 片上调谐式晶振,搭载可预分频的时钟输出端口。
• 消息内容/ID扫描功能。
About Infineon
如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。
如欲了解更多有关奇梦达公司的信息,敬请登录 www.qimonda.com
Information Number
INFAIM200611.018