英飞凌和InterDigital联合新闻发布 英飞凌和InterDigital加强合作——InterDigital宣布推出基于英飞凌2G GSM/GPRS/EDGE技术的完整双模2G/3G无线调制解调器平台

2006-10-4 | 商业及财经媒体

2006年10月4日,德国慕尼黑和宾州普鲁士王讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)和 InterDigital 通信公司(NASDAQ: IDCC)今天宣布,双 方将进一步加强合作。英飞凌已经许可 InterDigital 使用其经过验证的 GSM/GPRS/EDGE 基带调制解调器、S-GOLD®3 及其全资子公司 Comneon 的协议栈软件。同时,I nterDigital 也宣布推出完整的双模2G/3G无线调制解调器平台,其中包括英飞凌许可使用的3G协议栈以及 InterDigital 自己的3G基带设计(WCDMA、HSDPA和HSUPA)。

“InterDigital 现在可为客户提供完整的双模2G/3G调制解调器套件,”InterDigital业务开发和产品管理高级经理 Mark Lemmo 说道,“ 通过将经过市场验证的革命性2G技术与我们的领先WCDMA技术进行集成,我们为那些期望进入3G市场的半导体公司以及那些希望设计和生产自己的2G/3G调制解调器的手机制造商提供了引人注目的设计解决方案。”

“通过许可 InterDigital 使用我们经过验证的基带技术和协议栈软件,获得更多对开发2G/3G双模技术感兴趣的客户,我们进一步巩固了在移动解决方案领域的市场领先地位,”英 飞凌公司副总裁兼特色手机业务部总经理 Clemens Jargon 表示。“与InterDigital 签订的扩展协议将缩短客户的上市时间,为英飞凌带来新的机遇并增加收入,”他补充道。

英飞凌的领先2G技术和 InterDigital 的先进 3G 解决方案的结合可优化性能、价格和尺寸,并降低功耗。这一完整的调制解调器解决方案可为客户带来:

• E-GPRS multi-slot class 12
• 传输多样性和单天线干扰消除(SAIC)技术
• Comneon 的平台独立双模 WEDGE 协议栈
• HSDPA 8类(下行速率高达 7.2Mbps)
• HSUPA 3类(上行速率高达 1.5Mbps)
• 先进的WCDMA接收器和可选接收多样性

根据与英飞凌签订的扩展协议的规定,InterDigital 有权将英飞凌的 2G 技术用于其自己的调制解调器产品或将该技术转许可给开发2G/3G调制解调器产品的第三方。I nterDigital 还有权使用面向英飞凌集成式GSM/GPRS/EDGE 基带和协议栈技术的所有适用设计规范、源代码和其它设计数据,包括支持英飞凌市场领先的射频、功率管理和连接模块及其相关元件的 S-GOLD®3 基带处理器ASIC设计。

“通过许可使用英飞凌的技术,我们完全打开了调制解调器业务的全部三个市场渠道,”InterDigital 总裁兼首席执行官 William J. Merritt 说道,“ 这三个市场渠道分别是许可使用调制解调器的元件、许可使用完整设计方法和 ASIC销售。我们相信提供完整技术服务并与自身拥有的专利技术结合,将有力地推动InterDigital 的发展。”

InterDigital简介
InterDigital 通信公司设计、开发并提供支持语音和数据通信的高级无线技术和产品。InterDigital 是全球无线标准的主要贡献者,拥有强大的专利技术组合, InterDigital 将这些技术许可给世界各地的2G、2.5G、3G 和 802 产品制造商。此外,公司还面向 3G 多模终端和集成式便携设备提供基带产品解决方案和协议软件。I nterDigital 的独特技术和产品解决方案具有缩短开发周期、提高性能和降低成本等优势。欲了解更多信息,敬请登录 InterDigital 的网站:www.interdigital.com 。
InterDigital 是 InterDigital 通信公司的注册商标。 
 

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车、工业及多元化电子市场和通信市场提供半导体和系统解决方案,并通过奇梦达(Qimonda)子公司提供内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、 加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。如欲了解更多有关奇梦达公司信息,敬请登录www.qimonda.com。

本新闻稿包含一些前瞻性陈述,其中涉及我们对调制解调器业务的设计解决方案和市场渠道以及通过结合我们的技术和专利实现增值的当前看法、计划和期望。这些前瞻性陈述受到一系列风险和不确定因素的影响。 由于不同因素的影响,实际结果可能与前瞻性陈述中所预期的有实质性的不同,这些因素包括但不限于:市场对我们的技术解决方案的接受度、市场竞争、我们能否达成新的许可协议和客户关系,以 及可能影响我们预期使用技术解决方案的方式和时间安排的市场环境或市场条件的改变。

InterDigital 媒体联系人:Jack Indekeu
Email: jack.indekeu@interdigital.com
投资者联系人:Janet Point
Email: janet.point@interdigital.com
+1 (610) 878-7800

Information Number

INFCOM200610.001