Comneon开始大批量供应开放许可3G协议栈:世界首款开放许可 2G/3G双模解决方案即将实现商用

2006-9-11 | 技术媒体

2006年9月11日,德国慕尼黑讯——全球手机软件领先供应商Comneon有限公司今天宣布,该公司现在已经开始向一家在业内居于前三位的手机制造商批量供应双模3G协议栈。这意味着,通 过全面认证后的首款可配置2G/3G双模协议栈软件解决方案将推向市场实现商用。在移动通信领域,有9个芯片与系统平台解决方案采用了Comneon推出的协议栈,其中包括一些知名公司和新兴公司。

软件是手机中最复杂的组件。软件复杂度大多源自于按照特定协议管理信道数据流的协议栈。协议栈可用于管理移动性、呼叫处理以及手机与基站、无线网络之间的通信,其 中包括小区重选和2G与3G网络之间的切换。

“能否选择合适的软件供应商将决定手机在市场上的成败,”Signals Research Group首席执行官 Michael Thelander说,“ 双模3G协议栈是移动设备中最复杂的软件组件,在上市前往往需要四五年的时间进行开发和全面认证。现在Comneon推出了经过认证的开放授权3G协议栈,这将帮助IC厂商推出高便携性软件解决方案,同时,手 机设计师也可充分利用该协议栈帮助实现更快速的量产。”

Comneon的商用WEDGE (宽带CDMA和EDGE) 协议栈解决方案支持3GPP Re-lease 99和相关标准,并且通过了世界各大领先基础设施厂商和运营商进行的全面合规、互 操作性和现场测试。该协议栈已经集成至各大厂商的多种硅芯片解决方案和手机平台上——独特的硬件抽象层使这一举措变得更为简单。

“我们非常高兴能够成为第一家为商用手机推出开放许可3G协议栈的公司,” Com-neon常务董事Christian Mucke博士说,“ 这一重要的里程碑式发展进一步巩固了Comneon作为半导体和手机制造行业领先无线软件供应商的地位。目前,我们正在大批量销售我们的协议栈,并预期在2006年第四季度和另一家领先手机制造商合作,实现量产。 ”

Comneon的全协议栈家族包括已经具有双传输模式(DTM)功能的3GPP‘Release 5’和‘Release 6’产品。这两种产品能够实现2G和3G业务之间的透明度。C omneon的3GPP‘Release 5’产品支持HSDPA(高速下行分组接入),而 UMTS (通用无线通信系统)‘Release 6’开发方案将支持HSUPA(高速上行分组接入)和MBMS( 多媒体广播/多播业务)。这些解决方案与Comneon面向移动终端的OEM级APOXI® 应用框架和IMS(互联网多媒体子系统)客户端设备全面兼容。 
 
Comneon简介
作为英飞凌科技股份公司的全资子公司,Comneon(www.comneon.com)是移动通信高级软件解决方案的领先供应商。公司拥有400多名技术娴熟的软件工程师,在 德国和奥地利以及全球各地的客户支持机构,开发和支持面向新一代移动电话的世界级软件。Comneon 为各种要求苛刻的移动产品提供全面的解决方案。

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车、工业及多元化电子市场和通信市场提供半导体和系统解决方案,并通过奇梦达(Qimonda)子 公司提供内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在 全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。如 欲了解更多有关奇梦达公司信息,敬请登录www.qimonda.com。

Information Number

INFCOM200609.086