Comneon 宣布全面供应移动电话APOXI 应用框架软件

2006-7-26 | 市场新闻

2006年7月28日,北京讯——移动电话软件领先供应商Comneon有限公司今天宣布,其颇受市场欢迎的移动电话APOXI®应用框架现在向所有移动设备制造商全面供应。新版APOXI 3.0应用框架具备定制接口,可快速、高效地与各种移动电话平台连接。预计到2007年,移动电话的软件成本将由目前的5%增加至7%,因此,软件的经济性和实用性变得越来越重要。Comneon 通过向移动电话制造商和芯片设计者全面供应成熟的APOXI解决方案,来满足市场对移动平台和设备特性丰富的应用框架软件日益增长的需求。

自2003年以来,APOXI的交货量已达数百万件,为领先移动电话厂商设计的各种机型带来了强大的功能。最初该软件只是作为英飞凌移动电话平台套件的一部分供应。移 动设备制造商和移动电话芯片与平台供应商现在可以充分利用APOXI,在其多媒体话机产品系列中采用应用框架软件套件。遵照开发许可程序的规定,APOXI 应用框架还可实现快速、低风险和低成本的设计。

由于应用和用户界面软件开发与集成日趋复杂和繁复,移动电话制造商和网络运营商都希望限制必须支持的软件平台数量。移动电话制造商希望他们的软件投资能够在所有产品中重复使用,从 而缩短上市时间和降低成本。另一方面,网络运营商非常关注新特性和应用的推出,同时最大限度减少验证和降低成本。成熟的APOXI应用框架可满足这些需求。

“软件是移动设备中最复杂的组件,需要耗费大量的时间、人力和财力。我们通过为成熟的APOXI应用框架开放许可,响应了市场对降低移动电话平台复杂度和实现更可预测的成本结构的急迫需求。”C omneon公司董事总经理Christian Mucke博士说到,“智能电话已经采用了标准化的开放许可软件平台,我们也看到了主流多功能移动电话也需要采用这种软件平台。APOXI 应用框架已经被数百万部话机采用,这可使用户获得规模效益,进一步节省与软件相关的成本。”

APOXI 应用框架是功能强大的应用编程接口中间件平台,是适用于移动电话的应用开发环境。该框架具有多媒体、连接、图形用户界面和Java接口。结合其完整的主机开发环境,包 括功能强大的ARAGON用户界面编辑器和成熟的移动应用开发程序,APOXI是一个全面的应用框架产品套件。有关APOXI和其合作伙伴计划的更多信息,敬请访问 http://www.apoxi.com 。



Comneon 简介
作为英飞凌科技股份公司的全资子公司,Comneon(www.comneon.com)是移动通信高级软件解决方案的领先供应商。公司拥有400多名技术娴熟的软件工程师, 在德国和奥地利以及全球各地的客户支持机构,开发和支持面向新一代移动电话的世界级软件。Comneon 为各种要求苛刻的移动产品提供全面的解决方案,其中包括:GSM/ GPRS/ EDGE/ WCDMA协议栈软件、APOXI 应用框架、IMS 设备框架以及其他工具、测试和移动电话设计服务。

About Infineon

英飞凌科技公司(Infineon Technologies AG)总部设在德国慕尼黑,主要提供应用于汽车、工业及多重市场、通讯、以 及透过其子公司奇梦达(Qimonda)提供内存产品等半导体及系统解决方案。英飞凌为全球运作的跨国公司,主要营运总部分设于美国加州的圣荷西,亚太地区的新加坡和日本的东京。2 005会计年度(即9月底)的营收为67.6亿欧元,全球员工约36,400名。英飞凌是法兰克福股票交易所DAX指数成分股,同时在纽约股票交易所上市(股票代码:IFX)。
如欲知更多讯息,请参考http://www.infineon.com
如欲知更多奇梦达(Qimonda)讯息,请参考www.qimonda.com

Information Number

INFCOM200607.077