英飞凌推出突破性家用网关单芯片,整合宽带 ADSL2+ 以及聚合式宽频加值服务,可降低高达60% 芯片数目

2006-6-5 | 技术媒体

(北京讯) – 2006年6月5日 – 宽带通讯 IC的领导厂商英飞凌科技公司(FSE/NYSE: IFX)今日宣布推出一项单芯片ADSL2+ IAD 整合式接取装置(integrated access device)和家用网关器(Home gateway)应用解决方案,以支持例如 VoIP、视讯会议、IPTV等各项服务。此项全新的 DANUBE 芯片为业界整合度最高的芯片,可 以帮助住宅用宽带IAD产品制造商,以此芯片支持 “triple-play” 服务之各种系统,和其它解决方案相比较之下,可以节省高达60%的芯片数目。

DANUBE芯片包括一个ADSL2/2+ 收发器(transceiver)、32-bit MIPS 处理器,VoIP协同处理器、以及两个整合式codec。D ANUBE的非平行式运算处理能力、硬件加速器、以及整合式VoIP 电话电路,能支持各种先进媒体服务所需的每秒 24 Mbit/sec ADSL2+ 数据传输率,其中包括了IPTV,同 时确保有额外增加的新应用所须之空间。

在完整的参考设计中,DANUBE芯片包括了软件套装组合,可支持各项 VoIP功能,例如三方会议、发话方 ID 显示(caller ID)、以及高质量语音所需的回音消除等功能;其 多重扩充接口可让厂商在IAD设计中加上WLAN、蓝芽、Ethernet 交换器、DECT、ISDN及视讯 codec等其它功能,藉以强化IAD系统。DANUBE芯片亦支持下一代网络所需的功能,例 如远程管理功能、提高数据传输率的双线机制(bonding mechanisms)、固网及行动网的聚合。

DANUBE芯片是在英飞凌的模拟和数字通讯网路基础架构上的长期经验、与其丰富的 xDSL组合应用和语音处理IC架构之上建立。而下一代的单芯片设计奠定了具成本效益和弹性化 IAD解决方案的基础,它不但达到了系统对降低机板尺寸的需求,还满足了CPE市场所需的高度整合性。

英飞凌通讯解决方案事业群资深副总裁兼固网存取事业部总经理Christian Wolff 表示:「英飞凌的 DANUBE 整合了我们已在市场验证过的ADSL2+ 技术,加 上我们VINETIC VoIP 产品的卓越语音质量,提供了一个完备的解决方案,能够满足对各种ADSL2+ 和 VoIP应用爆发性的需求。DANUBE具备开放式架构和强大的处理能力,让 厂商可以很容易的以特性升级的方式做出产品区隔,借此可以大幅度降低投资风险。」

Linley 集团资深分析师Joe Byrne 表示:「当各家电讯公司都在其宽带数据上提供各种附加服务时,例如VoIP、IPTV以及先进的安全特性,他 们都必需在目前的宽带网关中付出效能的代价。DANUBE拥有独特的整合式封包引擎以及强大的VoIP协同处理器,提供了厂商支持先进服务的弹性。」

DANUBE芯片(PSB 507x2)之工程样品将于2006年8月开始供应,并计划在2006年第四季开始进入量产。

About Infineon

英飞凌科技公司(Infineon Technologies AG)总部设在德国慕尼黑,主要提供应用于汽车、工业及多重市场、通讯、以 及透过其子公司奇梦达(Qimonda)提供内存产品等半导体及系统解决方案。英飞凌为全球运作的跨国公司,主要营运总部分设于美国加州的圣荷西,亚太地区的新加坡和日本的东京。2 005会计年度(即9月底)的营收为67.6亿欧元,全球员工约36,400名。英飞凌是法兰克福股票交易所DAX指数成分股,同时在纽约股票交易所上市(股票代码:IFX)。
如欲知更多讯息,请参考http://www.infineon.com
如欲知更多奇梦达(Qimonda)讯息,请参考www.qimonda.com

Information Number

INFCOM200606.66e