英飞凌推出全新8位、16位和32位微控制器,扩展面向工业应用的优化解决方案组合

2006-3-6 | 市场新闻

2006年3月10日,中国深圳/上海—— 英飞凌科技股份有限公司(FSE/NYSE: IFX)近 日在国际集成电路展览会上(IIC)宣布推出全新微控制器(MCU)产品。全新闪存MCU,包括8位、16位和32位TriCoreTM系列器件,经过专门优化,可满足工业应用的苛刻要求。

英飞凌MCU非常适用于电机控制系统,使工程师能提高工业驱动设备的能源效率与性能。特别值得一提的是,英飞凌MCU具有业界最好的实时性能(如对外部事件的响应时间),是 苛刻工业应用的理想解决方案。与带有众多外部组件(如DSP、PWM ASIC、ADC、外部振荡器和微控制器等)的传统解决方案相比,高度集成的MCU可以削减高达40%的系统成本。除了使系统可靠性更高之外, 电控驱动装置的广泛应用估计还可在全球范围内节省高达20%的电能消耗。

“在面向工业应用的专用微控制器领域,英飞凌带来了超过35年的汽车专业经验。我们的工业客户将受益于我们产品的高质量水平、广博的系统专长以及全面的应用能力,” 英飞凌科技公司董事会成员兼汽车、 工业和多种经营集团总裁Peter Bauer说道,“我们的目标是提供创新产品组合,涵盖由微控制器、传感器和功率半导体组成的整个控制周期,以满足工业应用的市场要求。”

据市场研究公司IMS的报告称,英飞凌在全球工业半导体市场位居第四。IMS预计,从2004年到2010年,该市场将以平均7%的年增长率稳步增长(资料来源:IMS研究,2005年7月)。

关于XC886和XC888微控制器(8位)的技术信息
全新XC886和XC888 MCU在单芯片上集成了CAN控制器与LUN支持功能,通过提供高级网络功能,改进了XC800系列8位微控制器。片上CAN模块减轻了CPU处理大部分网络任务的负担。

英飞凌XC800系列于2005年推出,是市场上最先进的经济型8位微控制器,将增强型8051内核与嵌入式闪存和功能强大的片上外设融合在一起,如智能型PWM单元或高精度10位ADC。X C886和XC888 MCU的高级特性包括:由MDU支持的高计算能力以及高达32KB的闪存。全新控制器适用于中低端工业与消费电机控制、工业自动化或汽车车身应用领域带有网络功能的电机控制应用。为 了满足不同工业控制市场广泛的应用需求,英飞凌将提供40款XC886和XC888 MCU产品,为相应需求带来最佳产品。这些产品的包装、外设、内存大小和温度范围都各不相同。

欲获得有关英飞凌XC886和XC888微控制器产品的更多信息,欢迎访问:
www.infeneon.com/XC886 。

关于XC164SM和XC164LM微控制器(16位)的技术信息
英飞凌XC164家族的新增成员包括四款全新的XC164SM微控制器和4款全新的XC164LM微控制器。经济型XC164系列的操作代码与更早的C166系列兼容,能 够轻松升级至著名的C166系列产品。灵活、智能化的PWM单元简化了电机控制任务。其他主要特性包括14通道ADC、片上TwinCAN模块和扩展串口。利用其高水平的DSP性能(25ns指令时间),全 新微控制器系列适宜于高端驱动装置(例如面向现场的控制算法)、汽车车身以及舒适或安全应用。XC164SM产品提供ADC和PWM,而XC164LM不提供。两 个系列的多款产品在内存大小和运行频率方面都各不相同。

英飞凌计划在今后三个月进一步拓展其16位MCU产品组合,推出更优化的外设。

欲获得有关英飞凌XC164SM和XC164LM微控制器产品的更多信息,欢迎访问:
www.infeneon.com/XC164CM

关于TC1166和TC1165微控制器(32位)的技术信息
随着TC1166和TC1165的推出,英飞凌进一步拓展了其面向工业应用的32位MCU产品组合。两款全新的32位产品都是面向工业驱动与控制应用(如CNC机械里的多轴运动控制任务)的 32位TriCoreTM微控制器TC116x系列中的高端成员。与英飞凌TC1161/1162微控制器相比,这些全新产品能使性能提升66%。它 们在80MHz频率及-40˚C至+85˚C的工业温度范围内运行。片上嵌入式闪存也从1MB扩大到了1.5MB,使得设计师能够运用实时操作系统与复杂的应用代码。

TC1166与TC1165丰富的外设包括:面向PWM生成的灵活定时单元(GPTA)、高速多通道ADC、MultiCAN模块(仅适用于TC1166)、异步与同步串口(ASC/SSC)和 用于接入第二个控制器的微链接接口(MLI)。灵活GPTA概念使得可升级电机控制解决方案与独立全范围高速PWM生成能实现高效驱动操作。

2005年12月,英飞凌宣布推出其32位工业MCU产品组合的第一批成员,并计划在今后三个月进一步拓展产品家族(将推出更多连接选项和不同内存大小)。

欲获得有关英飞凌TC1166与TC1165产品的更多信息,欢迎访问:
www.infeneon.com/tc1166

上市时间、包装和定价
XC886/888的样品已开始供应,并计划于2006年第4季度开始批量生产。全新8位微控制器采用绿色TQFP-48和TQFP-64封装。X C164SM和XC164LM的第一批器件现在已经开始生产,采用低成本绿色TPFQ-64封装。TC1165和TC1166器件的样品现在已有供应,采用绿色LQFP-176封装,预 计在2006年第4季度开始批量生成。英飞凌通过提供经济、易用的启动工具箱,支持针对所有全新微控制器进行开发。所有领先工具厂商都供应全系列开发与调试工具以及实时操作系统。

价格(订购量达10,000片)
 XC886/888:每片2.25欧元(约合2.68美元)
 XC164SM:每片3.95欧元(约合4.70美元)
 TC1165:每片11.4欧元(约合13.57美元)


英飞凌简介
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车和工业行业、固网通信市场提供半导体和系统解决方案,以及安全移动解决方案以及内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com/cn 。




Information Number

IFCN 0306