英飞凌VoIP处理器为IP电话设计带来革命性改变,实现CPU性能倍增又提供卓越语音质量
2006年3月6日,德国慕尼黑讯——通信集成电路领先供应商英飞凌科技公司(FSE/NYSE: IFX)日前发布了单芯片千兆以太网IP电话解决方案INCA®-IP2。I NCA-IP2是英飞凌第二代IP电话片上系统,采用一种基于两个MIPS32® 24KEc™处理器(400MHz)的创新架构。其中一个CPU(中央处理器)用作网络处理器,而 另外一个CPU则用于独特的实时操作系统和专用VoIP硬件。这将该产品变成了一个功能强大的语音引擎,不仅能支持丰富的高级语音应用,同时又可提供卓越语音质量。与传统上由一个CPU和一个DSP( 数字信号处理器)组成的竞争性解决方案相比,INCA-IP2可使处理能力提高一倍。利用这种可扩展性,系统厂商现在可以缩短上市时间,将IP电话变成面向未来的强功能、用户友好型多媒体设备,并 实现彩色显示器上的图标驱动菜单、数据加密,甚至是视频解码等功能。
“英飞凌提供了业界最先进和最全面的IP电话片上解决方案,”西门子通信集团企业系统部产品管理设备和接入副总裁Stephan Grinzinger表示,“ INCA-IP2独特的架构让我们能够开发出一系列音质卓越、CPU和内存能力超强的电话,同时可根据用户需求轻松提供性能升级。INCA-IP2测试结果令人信服,我 们计划将其集成到我们下一代多功能IP电话平台中。”
借助企业的千兆以太网(GbE),IP电话已成为网络中的虚拟链路而不再是端点。INCA-IP2为设计师提供了足够的处理功率和千兆以太网速度,以实现全新语音和图形性能,满足当前用户需求,同 时创造一个面向未来的可扩展平台。INCA-IP2的一个处理器内核用于数据包处理和操作系统运行,另一个内核负责运行具体应用DSP码,以确保无抖动高质量VoIP性能。另外,I NCA-IP2的数据加密和鉴权性能使IP电话能满足今天企业网络严格的安全性要求。
“我们致力于开发出类拔萃的半导体解决方案,使客户能超越固网通信领域的市场要求,” 英飞凌通信解决方案业务集团高级副总裁兼有线接入业务部总经理Christian Wolff 说,“ 凭借我们的系统专长,能够帮助客户对VoIP市场不断变化的需求做出快速响应。INCA-IP2丰富了客户的产品设计选择,同时又缩短了产品上市时间。”
根据市场研究公司In-Stat(2005年9月)的最新报告,面向个人和企业应用的VoIP集成电路市场预计将实现43.2%的年增长率,从 2005年的1.42亿片左右上升到2009年4亿片左右。该报告显示,英飞凌的发展速度比市场更快,目前已经占据了15%的市场份额。
INCA®-IP2简介
INCA-IP2是英飞凌第二代IP电话芯片,亦是第五代PBX终端设备,可提供更高的时钟速度和安全性以及更多的电话功能。它采用了两个400MHz MIPS-BasedTM CPU,其 中一个CPU作为专门引擎,用于各种语音编解码器(如G.711、G.723、G.729a/b、G.722和G.722.1宽带)以及其它高级编解码器(如ILBC、MP3、MiDi合成器、和弦铃声、视 频解码和立体声等)。INCA-IP2集成的3端口千兆以太网交换机包含安全功能(如分类引擎和宽带管理),可进一步改善QoS(服务质量),以满足当今企业网络的需求。
INCA-IP2支持NAND和NOR闪存,以及DDR和SDR SDRAM内存。INCA-IP2接口包括一个USB接口、一个8/16位并口、一个PCM接口、两个串口和两个UART端口。
通过集成硬件安全与鉴权模块,英飞凌正在将安全性变为IP电话的首要特性。数据加密单元支持AES、DES和3DES加密标准以及Hashing算法SHA1和MD5。另外,真 正的随机数生成器使该产品更加完美。
完整的INCA-IP2套件包括:Linux板卡支持包和全套设备驱动以及SIP电话硬件和软件参考设计,其中包括语音编解码器固件、SIP信令栈和应用层软件。
INCA-IP2(PSB21653)采用P-LBGA-416封装。INCA-IP2工程样品现已供应,定价为1820美元。关于INCA-IP2产品的更多信息(包括产品简介)在 以下网址可以找到: www.infineon.com/voip
英飞凌简介
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份有限公司,为汽车和工业行业、固网和移动通信市场提供半导体和系统解决方案,并提供内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com/cn 。
About Infineon
Information Number
INFCOM200603.043
Press Photos
-
GbE, dual-MIPS 24Kc core IP-phone evaluation board for Infineon's INCA-IP2 single-chip solution.5032-Easy_21653_2
JPG | 1.29 mb | 3369 x 2527 px
-
INCA-IP2 is Infineon's 2nd generation of single-chip IP phone solutions.4971-INCA_IP2
JPG | 1.07 mb | 3543 x 2658 px