松下新型UMTS手机选用英飞凌多媒体平台解决方案

2006-2-14 | 市场新闻

2006年2月14日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)今天宣布,松下移动通信有限公司已决定选择英飞凌为其新的3G移动电话提供参考设计平台。英 飞凌MP-EU平台将用于松下未来的UMTS移动电话中。松下移动通信有限公司董事会成员,总裁兼首席技术官Haruo Suzuki说:“ 我们认为英飞凌的MP-EU平台是面向中低端UMTS手机的极具成本优势的解决方案。它将使我们能够更好地利用我们当前的GSM资产。”目前,MP-EU是业内集成度最高的电话平台,支持UMTS、E DGE和GSM/GPRS蜂窝标准,为制造商设计极富时尚气息的手机铺平了道路。松下预计2006年内将推出3G移动电话。

“日本因在消费电子品中采用尖端通信技术的先驱地位而闻名世界。能够和松下团队一道开发简单易用和引领潮流的UMTS移动电话,英飞凌感到非常骄傲,”英 飞凌科技股份公司通信解决方案事业部副总裁兼新型电话业务部总经理Clemens Jargon说道,“我们广博的系统集成专业技术、双模协议堆栈软件以及在参考设计平台领域的独特能力,使 得我们能够提高制造商的产品性价比。可升级的MP-EU能够让制造商立足于同一个内核架构,快速推出不同型号的UMTS手机。”

市场研究公司Strategy Analytics 预期,UMTS移动电话销量将从2005年的4,500万部增长到2010年的4.12亿部,也就是说,今后5年的年均增长速度将达到55%左右。

MP-EU技术简介
搭载英飞凌MP-EU平台的UMTS手机可提供一系列符合欧洲、亚洲、日本及北美的标准要求的多媒体功能,例如视频流媒体和视频电话等。M P-EU平台支持所有GSM/GPRS/EDGE频率以及所有6个UMTS频带。该平台可支持多种连接技术,如蓝牙、辅助GPRS和WLAN等。

市场研究表明,松下移动通信(PMC)是日本领先的移动电话制造商,2005年的市场份额达到20%至30%。

欲获得有关英飞凌通信解决方案产品组合的更多信息,欢迎访问:www.infineon.com/wireless 。

松下移动通信有限公司简介
总部位于日本横滨的松下移动通信有限公司,是移动通信产品开发与制造领域的世界领袖。作为Matsushita电气实业有限公司(以松下数码电子产品闻名)旗下的主要业务集团,松 下自1958年成立以来,一直开发尖端技术,其中包括2001年投入日本市场的世界第一款3G视频手机。松下致力于通过其移动通信产品为终端用户提供增值解决方案。如欲了解更多信息,敬请登录:w ww.panasonic.co.jp/pmc/en 。

英飞凌简介
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车和工业行业、固网通信市场提供半导体和系统解决方案,以及安全移动解决方案以及内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在 美国圣何塞、加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。

本新闻稿可从以下网址找到: http://www.infineon.com/news/.

词汇表:
UMTS:通用移动电信系统
EDGE:增强型数据速率GSM演进
GSM:全球移动通信系统
GPRS:通用无线分组业务

About Infineon

 

Information Number

INFCOM200602.038