全球首款集成式多频段WCDMA/EDGE收发器问世

2006-1-26 | 市场新闻

2006年2月6日,德国慕尼黑讯——全球领先的通信集成电路供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日宣布提供SMARTi 3GE型WCDMA/EDGE双模射频收发器样品。这 种产品是英飞凌大获成功的RF SMARTi收发器产品家族的最新成员,也是全球第一款支持6个WCDMA(宽带码分多址)频段和4个EDGE(增强数据率GSM进化)频段的单芯片解决方案。2005年,英 飞凌售出了1.8亿多只射频收发器,堪称手机射频收发器市场全球领导者。据专家估计,该公司约占据全球手机射频收发器市场20%的份额。

SMARTi 3GE立足于四频段GSM/EDGE收发器SMARTi PM和具备高速下行分组接入(HSDPA)功能的六频段WCDMA收发器的成熟架构。这种收发器由现已面世的SMARTi PM和SMARTi 3G收发器组成,面积仅为6 X 6毫米(0.24 X 0.24英寸),相比英飞凌以往推出的双芯片解决方案而言,可节省40%以上的印制电路板空间。

在软件方面,SMARTi 3GE完全兼容SMARTi PM和SMARTi 3G收发器,目前采用分立式收发器的所有客户能够顺利演进至下一代集成式解决方案,从而获得更大的利益。此外,标 准化I/O接口和三线制总线编程能够迎合现有大多数基带处理器的要求。

“SMARTi 3GE是我们继SMARTi PM和SMARTi 3G之后推出的又一个最先进的3G收发装置,它在单一芯片上全面集成了双模WCDMA/EDGE功能。”英 飞凌科技股份公司副总裁兼射频引擎部总经理Stefan Wolff指出,“我们将一如既往地推出引领潮流的集成化射频解决方案,帮助我们的客户开发最出色的2G和3G手机。”

SMARTi3 GE能够处理四个频段(850/900/1800/1900 MHz)的GSM/EDGE信号和刚刚定义的UMTS第I至VI频段信号,从而实现横跨欧洲、美国和日本的洲际漫游。支 持频段II(1900 MHz)、频段IV(1.7/2.1 GHz)和频段V(850 MHz)的特性,使得这种产品能够很好地满足美国市场的要求。针对新型数据应用,SMARTi 3GE芯片可支持HSDPA协议类别8,能够在WCDMA下行传输中实现高达7.2Mbps的数据速率。

工艺
SMARTi 3GE芯片采用英飞凌标准化130纳米CMOS制造工艺和绿色(无铅无汞)封装工艺。

样品供应
英飞凌已向少数客户供应用于评测目的的SMARTi 3GE样品。预计今年第4季度这种产品将开始批量供应。

英飞凌简介

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车和工业行业、固网通信市场提供半导体和系统解决方案,以及安全移动解决方案以及内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。

本新闻稿可从以下网址找到: http://www.infineon.com/news/。





About Infineon

 

Information Number

INFCOM200601.028

Press Photos

  • <b>English:</b><br>
The radio frequency transceiver SMARTi 3GE is the world's first one-chip, six-band WCDMA and quad-band EDGE solution. It measures just 6 by 6 square millimeters (0.24 x 0.24 square inches).
<br><br>
<b>Deutsch:</b><br>
Der Hochfrequenz-Transceiver SMARTi 3GE ist die weltweit erste Ein-Chip-Lösung für WCDMA (Six-Band) und EDGE (Quad-Band). Er ist nur 6 mm x 6 mm groß.
    English:
    The radio frequency transceiver SMARTi 3GE is the world's first one-chip, six-band WCDMA and quad-band EDGE solution. It measures just 6 by 6 square millimeters (0.24 x 0.24 square inches).

    Deutsch:
    Der Hochfrequenz-Transceiver SMARTi 3GE ist die weltweit erste Ein-Chip-Lösung für WCDMA (Six-Band) und EDGE (Quad-Band). Er ist nur 6 mm x 6 mm groß.
    SMARTi_3GEb

    JPG | 712 kb | 3543 x 2657 px

  • <b>English:</b><br>
The radio frequency transceiver SMARTi 3GE is the world's first one-chip, six-band WCDMA and quad-band EDGE solution. It measures just 6 by 6 square millimeters (0.24 x 0.24 square inches).
<br><br>
<b>Deutsch:</b><br>
Der Hochfrequenz-Transceiver SMARTi 3GE ist die weltweit erste Ein-Chip-Lösung für WCDMA (Six-Band) und EDGE (Quad-Band). Er ist nur 6 mm x 6 mm groß.
    English:
    The radio frequency transceiver SMARTi 3GE is the world's first one-chip, six-band WCDMA and quad-band EDGE solution. It measures just 6 by 6 square millimeters (0.24 x 0.24 square inches).

    Deutsch:
    Der Hochfrequenz-Transceiver SMARTi 3GE ist die weltweit erste Ein-Chip-Lösung für WCDMA (Six-Band) und EDGE (Quad-Band). Er ist nur 6 mm x 6 mm groß.
    SMARTi_3GEa

    JPG | 1.23 mb | 3543 x 2657 px