英飞凌将便携式设备的调谐器集成电路的功耗和面积降低一半

2005-11-22 | 技术媒体

2005年11月22日,德国慕尼黑和中国上海讯—模拟和数字调谐器IC(集成电路)的领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日推出高性能、低 功耗调谐器集成电路TUA6041和TUA6045,它们是专门针对笔记本电脑、U盘和PDA等便携式设备而研制的。这两款集成电路是业界首款工作电压低至3伏的单转换调谐器,其 功耗和散热量仅为现有调谐器的一半。为了满足便携式终端设备对空间日益苛刻的要求,TUA6041 和TUA6045将RF(射频)和IF(中频)功能集成在一颗芯片上,从而提高了系统的可靠性,同 时将调谐器集成电路的面积降低一半左右(达到49平方毫米)。

英飞凌全新的TUA6041和TUA6045将于2005年11月22日至25日在上海举办的数字消费电子产品与技术研讨会暨展览会上展出(第1CG7号展台)。

“我们全新的调谐器集成电路能够全面满足便携式电视接收器对空间、性能和功耗的要求,”英飞凌通信事业部调谐器系统部总经理Giuseppe Calarco自豪地说,“目前,全 球各地使用的1,200万台陆地数字电视机和机顶盒中,80%采用了英飞凌提供的调谐元件。我们致力于发挥自己的技术专长,为客户提供适用于各种便携式和移动设备的最先进的调谐解决方案 。同 时我们还致力于支持模拟和数字电视,以及各种地区性制式。”

根据Gartner Dataquest市场研究公司的一份报告显示,手持式电脑、手持式电视游戏和笔记本电脑的出运量将从2005年的9,700万台左右增加到2010年的约一亿四千五百万台。

这两款调谐器集成电路支持多种模拟和数字电视制式,(包括PAL、SECAM、 NTSC、DVB-C、 DVB-T、 T-DMB、 DAB、 ISDB-T 和 ATSC等等),因此,能 够在由模拟电视向数字电视转换的过渡阶段,为集成调谐器的便携式终端设备、机顶盒和全新的数字电视提供最出色的灵活性。此外,用 于接收模拟和数字广播型号的混合调谐器只需依靠一颗集成了适当解调器的TUA6045 ,即可接收模拟和数字电视信号。


调谐器集成电路的工作电压可从5.5伏降至3伏,因此调谐器和终端设备制造商可根据系统功率要求,灵活设置调谐器集成电路。由于调谐器集成电路支持待机模式,而窄宽带组合式自动增益控制(AGC)可 大大提高视频质量和相位噪声性能,因此可进一步降低终端设备的功耗。除手动调节外,TUA6041还支持基于软件的自动化数字调节(在生产过程中进行设置),这一特性主要针对终端设备制造商,使 得他们在制造过程中无须进行手动调节。

TUA6041和 TUA6045现已开始试供,今年年底将实现量产。

About Infineon

 

Information Number

INFCOM200511.019

Press Photos

  • The high performance, low power tuner ICs TUA6041 and TUA6045 are specifically designed for portable applications such as laptops, USB dongles and PDAs. Both ICs are the industry's first single conversion tuners operating at a supply voltage as low as 3V, halving their power consumption and heat dissipation.
<br><br>

Die leistungsfähigen, Strom sparenden Tuner-ICs TUA6041 und TUA6045 adressieren portable Applikationen wie Laptops, USB-Dongles und PDAs. Beide ICs sind die industrieweit ersten Single-Conversion-Tuner, die mit einer Versorgungsspannung von 3 V arbeiten und dadurch die Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe halbieren.
    The high performance, low power tuner ICs TUA6041 and TUA6045 are specifically designed for portable applications such as laptops, USB dongles and PDAs. Both ICs are the industry's first single conversion tuners operating at a supply voltage as low as 3V, halving their power consumption and heat dissipation.

    Die leistungsfähigen, Strom sparenden Tuner-ICs TUA6041 und TUA6045 adressieren portable Applikationen wie Laptops, USB-Dongles und PDAs. Beide ICs sind die industrieweit ersten Single-Conversion-Tuner, die mit einer Versorgungsspannung von 3 V arbeiten und dadurch die Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe halbieren.
    4674-TUA6045_2.jpg

    JPG | 694 kb | 3543 x 2658 px

  • The high performance, low power tuner ICs TUA6041 and TUA6045 are specifically designed for portable applications such as laptops, USB dongles and PDAs. Both ICs are the industry's first single conversion tuners operating at a supply voltage as low as 3V, halving their power consumption and heat dissipation.
<br><br>

Die leistungsfähigen, Strom sparenden Tuner-ICs TUA6041 und TUA6045 adressieren portable Applikationen wie Laptops, USB-Dongles und PDAs. Beide ICs sind die industrieweit ersten Single-Conversion-Tuner, die mit einer Versorgungsspannung von 3 V arbeiten und dadurch die Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe halbieren.
    The high performance, low power tuner ICs TUA6041 and TUA6045 are specifically designed for portable applications such as laptops, USB dongles and PDAs. Both ICs are the industry's first single conversion tuners operating at a supply voltage as low as 3V, halving their power consumption and heat dissipation.

    Die leistungsfähigen, Strom sparenden Tuner-ICs TUA6041 und TUA6045 adressieren portable Applikationen wie Laptops, USB-Dongles und PDAs. Beide ICs sind die industrieweit ersten Single-Conversion-Tuner, die mit einer Versorgungsspannung von 3 V arbeiten und dadurch die Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe halbieren.
    4754-TUA6041_2.jpg

    JPG | 917 kb | 3543 x 2658 px