英飞凌提供手机IMS客户端,为手机生产商无缝部署先进的移动服务铺平道路

2005-11-16 | 技术媒体

2005年11月17日,北京讯——英飞凌科技公司(FSE/NYSE:IFX)今日宣布用于手机的IP 多媒体子系统(IMS)客户端正式出货,该设备目前支持开放移动联盟(OMA)的一键通( push-to-talk)应用(1.0版)。该设备可提供无线对讲服务,用户只需轻触按钮即可轻而易举地进行通信,同时获得状态和群组管理等其他IMS 服务。IMS 客户端将于2005年11月16-17日在东京举办的新一代网络和服务大会展出(英飞凌展位:3层312室)。

根据3GPP组织的定义,IMS是一种适用于移动和固定网络运营商的开放式、标准化IP多媒体和电话核心网络规范。它可以令手机与固话设备通过采用会话初始协议(SIP)、互 联网电话信令协议和其他协议,实现互操作,旨在开发跨越不同移动和固定网络的全新服务。

英飞凌提供的便携式IMS 客户端可嵌入手机内。该设备可集成在APOXITM (面向应用编程对象的可扩展接口) 应用架构上,此外还可以作为英飞凌多媒体参考设计平台(如MP-EU)的选件。该 客户端支持所有基于SIP的应用,包括实时视频共享、内容共享、即时通信、交互式游戏和状态显示,可使手机生产商将这些高级服务无缝部署在任何一款兼容IMS的手机或移动终端上。

英飞凌移动软件事业部副总裁兼英飞凌全资子公司Comneon GmbH & Co. OHG公司(主营无线软件)董事总经理的Christian Mucke博士就创新客户端设备的推出评论道:“自2005年春季以来,在市场上销售的几百万台手机充分证明了我们的第一款IMS设备架构是可靠的。2006年,我们将推出第二款IMS设备架构,这 将标志着我们在成为首家提供完全符合3GPP Release 5标准的IMS客户端架构征程上取得里程碑式的胜利。”

近期英飞凌成功地与所有主要的基础设备生厂商完成了IMS客户端的互通测试,旨在验证IP网络的主要IMS特性的客户端功能,包括建立适用于OMA Push-to-talk 1.0 的会话。“ 这些测试融合了我们在不断进行的OMA测试中取得的巨大成果,加强了英飞凌致力于缔造一个无缝通信世界的信心,同时也使我们认识到:IMS技术将成为汇聚网络的核心。”Mucke 博士坦言。


英飞凌简介
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车和工业行业、固网通信市场提供半导体和系统解决方案,以及安全移动解决方案以及内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2004财年(截止到9月份),公司实现销售额71.9亿欧元,在全球拥有约35,600名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com

Comneon 简介
英飞凌科技公司全资子公司ComneonGmbH&Co.是移动通信协议栈、IMS和其他高级软件解决方案的领先供应商。公司拥有400多名技术高超的软件工程师,他们负责开发和支持在德国、 奥地利和亚太地区使用的新一代移动电话所应用的世界一流软件。Comneon 为各种要求苛刻的手机产品提供全面的解决方案,其中包括:GSM/GPRS/EDGE/UMTS 协议栈软件、具备参考人机界面( MMI)的APOXI TM 应用架构、IMS 客户端架构以及其他工具、测试和手机设计服务。

About Infineon

.

Information Number

INFCOM200511.015