韩国机场升级门禁系统,采用基于CIPURSE™的安全设备

2016-8-23 | 市场新闻

德国慕尼黑和韩国首尔讯 – 在世界各地,机场和航空建筑属于保护最严密的公共设施。为进一步增强机场人员门禁系统,韩国机场公司(KAC)正在实施一个基于CIPURSE™安全标准的新型解决方案。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为机场员工电子门禁卡提供安全芯片。迄今KAC下属的14个韩国民航机场中的三个已经使用新系统,其他机场将陆续装配新的门禁系统。

 

英飞凌智能卡与安全事业部副总裁Thomas Rosteck表示:“特别是对机场管理和运营而言,乘客和员工的安全极端重要。CIPURSE是当今最先进、最全面的开放式安全标准。客户不再接受专有安全标准,被业界广泛接受的开放安全标准对于持续提高门禁系统的安全性、灵活性和成本效益必不可少。CIPURSE因此成为升级现有系统的首选解决方案。”

 

CIPURSE是一个得到国际认可的开放标准,支持快速安装特别安全、互操作性强和成本效益更高的门禁系统。它立足于已被多国政府用于保护机密信息的高级加密标准(AES)。用户能够轻松平稳地从现有射频识别(RFID)解决方案升级至高级CIPURSE安全标准。

 

民航安全是 ICAO 的一个重要要求

 

国际民航组织(ICAO)标准附件17针对机场门禁安全提出了要求。它规定,为防止人员和车辆非法进入机场飞行区和安全限制区,必须设置身份识别系统。数以千计的机场员工必须配备电子身份识别牌卡,并遵循安全分区权限规定。

 

英飞凌芯片用于新型电子门禁卡

 

KAC的新型门禁卡采用英飞凌SLS 32TLC100 CIPURSE安全控制器,它通过了Common Criteria EAL5+ (高级)认证。该芯片的数据传输速率大大超过行业标准平均值——每次身份识别用时0.2秒。这样,用户就可以快速、轻松和稳定有序地进入工作场所。用户的个人数据安全存放在芯片中。要进入机场特定区域,员工只需在门上的非接触式读卡器前晃动一下门禁卡。接着,系统就会运行一个生物识别鉴权程序,然后放行。

 

英飞凌针对从门禁到交通票务等各种基于CIPURSE的系统提供一揽子安全芯片。

Press Photos

  • 为进一步增强机场人员门禁系统,韩国机场公司(KAC)正在实施一个基于CIPURSE™安全标准的新型解决方案
    为进一步增强机场人员门禁系统,韩国机场公司(KAC)正在实施一个基于CIPURSE™安全标准的新型解决方案
    CIPURSE-based access solutions_airport

    JPG | 3.94 mb | 1500 x 1500 px