TTTech和英飞凌合力加速自动驾驶技术发展

TTTech和英飞凌联合发布

2016-3-7 | 市场新闻

德国慕尼黑和奥地利维也纳讯——在奥迪公司的指导下,全球网络及安全控件的领先供应商TTTech Computertechnik AG(以下简称“TTTech”)开发出用于高级驾驶辅助系统(ADAS)的中央平台控制器“zFAS”,该控制器主要功能是进行传感器的全面数据融合。内部搭载的英飞凌微控制器可确保它满足计算性能和安全性的最高要求。

 

zFAS可满足用户对于主动和被动驾驶辅助系统日益快速增长的性能需求。它不仅增加了拥堵道路自动驾驶和自动泊车等新功能,还能满足功能安全、连通性和计算能力等更高的要求。推动这一需求增长的是功能集成和与安全相关的关键传感器的数据融合。该多核处理平台的开发人员特地考虑了这一点:该平台控制器的重要组件之一是TTTech的确定性以太网,它是一款实时可靠的以太网主干解决方案。它能结合不同关键度的数据流量和提供高数据吞吐量。而且,TTTech的软件平台TTIntegration被用作中间件在相互连通的多个单片机上运行应用功能。

 

TTTech与奥迪最终决定使用英飞凌的AURIX TM TC297T微控制器。AURIX家族是一系列先进的微控制器。英飞凌负责自动驾驶MCU产品的Thomas Boehm表示:“很高兴看到zFAS搭载英飞凌的高性能AURIX 微控制器,我们将与TTTech进一步展开富有成效的合作。”英飞凌的AURIX TC297T单片机结合Lock-Step架构和专用安全管理单元,可以满足ASIL D功能安全需求。

 

TTTech Automotive销售和营销总监Marc Lang表示:“zFAS是一个高度集成的、里程碑式的ADAS平台控制器。英飞凌的先进单片机和TTTech的实时以太网解决方案是这款创新ADAS解决方案的关键组件。”

 

另外,基于确定性以太网和英飞凌的AURIX TC297T,TTTech还开发出一个用于评估ADAS 控制器的TTA Drive平台。它能让客户在产品开发的早期阶段快速、轻松地整合不同应用模块。在整合过程中,可以使用TTIntegration软件和TTA Drive的专用开发工具。

 

早在2015年3月的资本扩张项目中,英飞凌收购了专注于汽车网络及安全可靠性控件的TTTech公司的部分股权。

 

TTTech已多年使用英飞凌解决方案,其中包括面向通用控制器家族HY-TTC 50的强大XC2287 CPU。TTTech新的汽车以太网交换机Hermes又结合英飞凌的AURIX微控制器,用于评估包括音视频桥接(AVB)、时间敏感网络(TSN)和时间触发以太网(SAE AS6802)在内的许多通信标准。

 

关于 TTTech Automotive 公司

TTTech Automotive是TTTech Computertechnik股份公司的子公司,旨在让汽车客户享受网络的扩展性和灵活性。基于IEC61508和ISO26262的功能安全标准,该公司可实现汽车安全通信和联网的最高等级SIL3和ASILD。模块化的软硬件解决方案在经过认证后,可用于纯电动和混动的控制和监控系统,以及动力和驾驶辅助系统的量产。为了验证车辆功能,产品组合中还包含适用于联网系统的智能数据记录器和测试设备。

 

更多有关TTTech Automotive的信息请点击 www.tttech-automotive.com.

Press Photos

  • Thomas Boehm,英飞凌自动驾驶和安全微控制器总监
    Thomas Boehm,英飞凌自动驾驶和安全微控制器总监
    Boehm_Thomas_Infineon

    JPG | 810 kb | 1024 x 1535 px

  • Marc Lang,TTTech销售和营销总监
    Marc Lang,TTTech销售和营销总监
    Lang_Marc_TTTech

    JPG | 1.71 mb | 1469 x 2126 px