英飞凌和甲骨文公司携手进行基于Java Card 3.0 Classic 面向政府应用的智能卡解决方案合作

2013-11-19 | 市场新闻

德国纽必堡和法国巴黎讯——英飞凌科技股份有限公司 (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) 今日宣布与甲骨文公司携手合作提供针对政府应用开发的安全智能卡解决方案。 本周在 2013 CARTES 展(即智能卡及身份识别技术工业展,于 2013 年 11 月 19日 – 21 日在巴黎举行)上 ,英飞凌推出了业内首款使用甲骨文公司 Java Card 3.0 Classic 的安全控制器。

采用整合防护 (Integrity Guard) 的英飞凌 SLE 78 产品是业内面向政府应用的最先进的安全控制器,其与甲骨文公司的最新高性能 Java Card 相结合,为 制造商和服务提供商均带来了诸多优势。 它可以让系统集成商、制造商和供应商轻松引进客户化定制应用,如卫生保健、身份识别和社保体系,同时确保达到安全要求。 此外,它还促进了在一张卡片上实施多个应用。

“开放式平台解决方案在政府安全 ID 应用中正变得日益重要。 名副其实的全球性 Java Card 标准让政府部门可以根据他们的特殊要求轻松定制 ID 解决方案,迎合了多应用的需求”,英 飞凌科技公司负责政府 ID 事务的副总裁和总经理 Carsten Loschinsky 说道,“我们非常高兴能与甲骨文公司合作,为我们的客户提供具有优异性能和互操作性强的Java Card 应用平台。 ”


在 SLE 78 上应用甲骨文的 Java Card,是面向政府应用的理想解决方案,可以让大批 Java 开发人员群体从英飞凌 SLE 78 安全控制器的独特硬件功能中受益。& #160;


  • 具有极高的比特率 (VHBR) 通信功能和各种加密加速器组件,加快交易速度;
  • 支持 ISO 14443 A 类和 B 类通信以及 CIPURSE 标准(公共交通应用的安全开放标准,符合公共采购法规、真正的开放式解决方案);
  • 整合防护’型安全功能包括敏感数据的加密存储和处理;
  • 采用 16 位架构,为终端用户缩短交易时间。


“Java Card 是智能卡安全应用平台的公认标准,全球超过 100 亿张的 SIM 卡、支付卡和身份证均采用了此标准,满足了消费者、员工和公民的各种需求。”甲 骨文公司负责 Java 平台开发的副总裁 Nandini Ramani 说道。 “与英飞凌合作,为他们的 SLE 78 产品提供 Java Card 应用平台,并达到设计样品可用性这一里程碑,令 我们非常振奋。 这些样品可以让政府证照的生态系统开始测试他们的应用和服务, 并从我们在提供高性能 Java 应用平台上拥有的专业知识和经验中获益。”

供货

采用了甲骨文公司 Java Card 3.0 Classic 的 SLE 78 安全智能卡控制器设计样品现在可供广大客户使用。 公共标准和 FIPS 认证安排在 2014 年实施。

为互联互通的世界提供安全防护


更多关于英飞凌芯片与安全性解决方案的信息请访问 www.infineon.com/chip-card-and-security


商标


Oracle 和 Java 是甲骨文公司和/或其关联公司的注册商标。


Information Number

INFCCS201311.008