英飞凌推出创新LED驱动器,无需费力开发即可轻松实现汽车RGB氛围灯光系统

2012-10-10 | 市场新闻

2012年10月10日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今天推出了其面向汽车应用的LINLED驱动器系列。全 新的TLD73xxEK片上系统器件能基于RGB(红-绿-蓝)混合实现充满吸引力的多色氛围灯光系统,以预定义色点生成丰富的内部色彩。集成式LIN收发器将布线要求降低了25%(从4线到3线),同 时混合和调光预编程控制意味着系统制造商无需进行额外的软件开发。

英飞凌TLD73xxEK LINLED驱动器系列共包含四款产品,在遵照LIN协议(LIN 2.1和SAE J2602)标准和输出电流(48mA-2A)方面有所不同。每款器件都集成了逻辑、内 存、LIN接口和三通道线性电流源或三个外部驱动级。为了面向多个RGB模块实现预定义的色点,集成式内存可储存最多16个预校准色点。

“LED正在取代传统灯泡,”英飞凌科技股份公司副总裁兼汽车电子事业部车身功率器件业务部总经理Andreas Doll表示,“为推动这种转变,英飞凌提供针对汽车应用进行优化的LED产品,以 实现无闪烁的氛围灯光,并帮助汽车制造商生产别具一格的产品。”

使用混合红绿蓝发射极的LED从理论上而言可产生无限种颜色。其挑战是在环境条件发生变化而且每个LED之间有所不同的情况下,为每个RGB模块实现预先定义的颜色。为弥补这些变化,英 飞凌是少数能提供集成式内存储存最多16个预校准色点的半导体供应商之一。

TLD73xxEK产品的集成式状态机可顺利实现颜色转变和调光功能,而无需由系统供应商进行进一步软件开发。通常,脉宽调制(PWM)方式被用于颜色混合,由于较低的PWM频率这会导致光输出闪烁。 英飞凌TLD73xxEK LINLED驱动器系列采用了一个颜色混合专有解决方案,通过利用高频信号驱动LED,实现无闪烁的光输出。

TLD73xxEK系列适用于全球范围使用,因为其集成LIN收发器的产品满足LIN 2.1或SAE J2602标准。每款器件都可利用独特的LIN地址进行编程,不同模块可以进行组合,以 对发射的LIN信息同时做出响应。

供货与封装
TLD73xxEK LINLED系列所有产品都可批量供应。这些器件采用节省空间的PG-DSO-14封装,其“裸焊盘”旨在改善热性能。TLD7305EK (符合SAE J2602标准)和 TLD7306EK (符合LIN 2.1标准)有三个线性电流源,每个电流源可提供高达48mA的输出电流,不管在任何环境条件下使LED都有稳定的电流穿过。TLD7395EK (符合SAE J2602标准)和TLD7396EK (符合LIN 2.1标准)可利用外部驱动功能控制双极晶体管,以增加电流(48mA-2A)驱动高功率LED。

更多信息
关于TLD73xxEK LINLED驱动器系列的更详细信息,请访问: www.infineon.com/linled。 关于英飞凌面向汽车和工业应用的完整LED产品组合,请访问 www.infineon.com/lighting

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、交通和安全性提供半导体和系统解决方案。2011财年(截止到9月30日),公司实现销售额40亿欧元,在 全球拥有约26,000名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息请访问 www.infineon.com
本新闻稿请访问 www.infineon.com/press

Information Number

INFATV201210.003

Press Photos

  • The TLD73xxEK LINLED driver family enables cost-efficient automotive RGB ambient lighting in cars.
    The TLD73xxEK LINLED driver family enables cost-efficient automotive RGB ambient lighting in cars.
    LINLED_TLD73xxEK

    JPG | 1.17 mb | 2126 x 1535 px