英飞凌推出创新高能效调谐器IC解决方案,引领数字移动电视新潮流

2008-2-11 | 市场新闻

2008年2月11日,德国Neubiberg与西班牙巴塞罗那讯——通信IC领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)今日宣布,其移动电视IC家族再添两位新成员。O MNIVIATM TUS 9090是一款完全集成的系统级芯片(SoC),包含一个多频段射频调谐器、一个DVB-H/T解调器和集成式存储器。OMNITUNETM TUA 9001是直接转换多频段硅调谐器,涵盖VHF、UHF 和 L频段。该产品系列具备50欧姆射频输入和外部LNA支持,适用于只需单一VHF/UHF天线输入和出色灵敏性的应用。这些产品主要面向移动电话、P DA、移动媒体播放器和笔记本电脑等数字移动电视应用。英飞凌全新解决方案帮助电子系统设计实现小型化,可降低移动电视的系统成本和功耗,提高移动电视技术与应用的采用率。

“这两款全新的调谐器解决方案主要满足移动应用的需求,对我们面向高端电话的移动手持设备平台形成了有益补充。”英飞凌通信解决方案事业部副总裁兼电视接收器产品线总经理Giuseppe Calarco指出,“随着移动趋势的不断增强,移动电视功能将成为手持设备销售的主要亮点。目前,我们凭借先进的流程工艺、IP、基带和射频系统技术,在该细分市场做好了充分的准备。我 们最先进的数字调谐器和解调器IC可促使我们的客户利用我们先进的增值解决方案,步入该新兴市场并积极参与竞争。”

市场数据显示移动电视需求正稳步增长。根据市场调查公司Strategy Analytics的研究,2012年全球移动电视设备年销量将升至1.85亿台。五年复合增长率(CAGR)将达到72%。

OMNIVIATM TUS 9090 ——完全集成的DVB-H/T 解调器、数字射频调谐器和存储器(SOC)
英飞凌OMNIVIA TUS 9090是完全集成的系统级芯片(SoC)前端,可实现DVB-H/T信号的多频段全球接收。它集成了射频硅调谐器、DVB-H/T解调器和片上存储器,可 支持多种服务接收。OMNIVIA TUS 9090在时隙模式下具备10%的负载周期,其工作时的功率不足50mW,是高能效器件。

OMNIVIA TUS 9090使用英飞凌130 nm CMOS RF工艺制造,采用8.5 x 8.5 x 0.8 mm半球栅阵列(SGA)封装。另外,它 还可以通过采用倒装晶片工艺以裸晶粒的形式提供。手持设备制造商可直接将该晶粒集成至模块,从而使模块的尺寸不足1.0 mm。


创新的 TUS 9090 单片 IC 完全符合 MBRAI II 规范,RF 敏感度超过 -98dBm,多普勒性能Fd3dB@MBRAI为170Hz (QPSK)。在单一频率网络 (SFN) 条件下,也测量到类似的性能。IC 内含完整的固件,其中包括频道设定侦测、频率扫描和 PSI/SI 剖析等自动功能。此外,英飞凌还提供了兼容市场主要中间件产品的驱动程序。

OMNITUNE™ TUA 9001 - 多频段 RF 硅调谐器
英飞凌 OMNITUNE TUA 9001 是直接转换射频接收器,完全支持 VHF、UHF 以及 L 频段接收,主要面向移动电话、PDA、手持媒体播放器和笔记本电脑等数字移动电视应用,涵 盖广泛的区域市场。这种结构紧凑的单片器件具备2.8V 至 3.3V 的单电源工作模式和 1.8/2.8V 的双电源工作模式,提供独具特色的功率优化功能。在 10% 负载周期模式中,耗电量仅为 18mW,比市场中现有的大多数解决方案低 25%。

OMNITUNE TUA 9001 采用英飞凌 130nm CMOS RF 工艺制造,外形尺寸仅为5 x 5 mm,另外还能以裸晶粒的形式提供。OMNITUNE TUA 9001 集成了许多组件,其中包括回路滤波器、晶体振荡器和 LNA (低噪放大器)。

此外,该 IC无需使用 SAW (表面声波) 滤波器,进一步降低了系统成本和所需材料。英飞凌 OMNITUNE TUA 9001 与现有解决方案相比,能节省高达 16 平方毫米的电路板面积。

供货情况
OMNIVIA TUS 9090 目前正向主要客户提供样品,预计将于 2008 年第三季度实现量产。

OMNITUNE TUA 9001 目前也在向主要客户提供样品,预计将于 2008 年第二季度实现量产。

在巴塞罗那举行的 2008 年全球移动通信大会,英飞凌将在1号展厅的B19号展台展出并演示其全新的调谐器解决方案。

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

如欲了解更多信息,敬请登 www.infineon.com 

该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press


Information Number

INFCOM200802.039

Press Photos

  • As mobility continues to be an ever-increasing trend, mobile TV capabilities will become a key market differentiator for handsets
    As mobility continues to be an ever-increasing trend, mobile TV capabilities will become a key market differentiator for handsets
    OmniVia_TUS9090.jpg

    JPG | 941 kb | 1535 x 1063 px