英飞凌推出整合功率、应用及品质的MIPAQ™系列电源模块

2008-5-27 | 市场新闻

2008年5月27日,德国Neubiberg和纽伦堡讯——在纽伦堡举行的2008年PCIM展会上,英飞凌科技股份公司 (FSE/NYSE: IFX)今天推出了具有极高集成度的全新MIPAQ™系列IGBT(绝缘栅双极晶体管)模块。该MIPAQ(整合功率、应用及品质的模块)产品可支持高效变频器设计用于不间断电源(UPS);压缩机、泵 和风扇等工业驱动器;太阳能发电厂以及空调系统。模块经过增强测试并作为已知良好系统交付。

“凭借我们的系统专长、广博的应用能力以及在工业电子领域50多年的经验,我们能够提供创新、可靠和节能的模块,”英飞凌公司高级主管兼工业电源部负责人Martin Hierholzer说,“ MIPAQ模块彰显了英飞凌在模块技术领域的领先地位。通过MIPAQ模块,客户可以设计出功能强大的紧凑型变频器,且产品性价比卓越,效率和耐用性进一步提高。”

MIPAQ™系列:三大产品
MIPAQ系列基于创新的封装概念并充分利用了英飞凌IGBT4芯片的优势。这些芯片电气耐用性卓越,较IGBT3的开关损耗低20%左右,并提供更高的功率循环能力。所 有MIPAQ产品均具有IGBT六单元配置。该MIPAQ系列目前涵盖三大产品。模块“MIPAQ™ base和MIPAQ™ sense能够显著节省占位空间。该系列成员的功能各具特色。

例如,MIPAQ base模块集成了电流分流功能,而MIPAQ sense模块则拥有额外的全数字化电流测量功能,提供电流隔离输出信号。MIPAQ serve模块则搭载适应性驱动装置。

MIPAQ™ base:搭载集成式分流器的模块
高度仅17毫米的MIPAQ base模块适用于压缩机、泵和风扇等工业驱动器及机床变频器中的低电感系统设计。凭借模块中集成的三个专门设计用于测量电流的分流器,这 些应用可在节省空间和消除PCB热点方面显著受益。这些集成分流器现在可处理以前由外部电流传感器执行的各项任务。外部电流传感器成本高昂且占用宝贵的空间。在变频器PCB上,集成分流器产生的热量也明显减少。M IPAQ base模块能够将热量更好地分配到散热片上。

运用英飞凌的IGBT4芯片技术,六单元配置的1200 伏MIPAQ base模块的标称电流不高于150 A,并搭载NTC电阻器进行温度传感。这些模块的最高工作结温是150 ° C,采 用英飞凌EconoPACK™3封装并符合RoHS标准。

MIPAQ™ sense:搭载数字电流测量功能的模块
除了IGBT六单元配置和三个高度精密的电流分流器,MIPAQ sense模块还集成了一个全数字化电流测量器件,运用Sigma Delta测量法提供电流隔离输出信号。英 飞凌的无芯变压器技术使得光耦合器不再需要,从而节省额外的电路板空间。MIPAQ sense模块可管理50 A 、75 A和100 A的电流。MIPAQ sense模块采用EconoPACK™3封装,运 用PressFIT压接互连技术实现快速、可靠的免焊安装。

MIPAQ™ serve:搭载适应性驱动装置的模块
MIPAQ serve是英飞凌提供的高可靠性模块,集成IGBT六单元配置、全套驱动IC 以及温度测量功能。这些功能使MIPAQ serve成为高电流驱动应用的完全即插即用解决方案。这 些模块搭载了基于英飞凌无芯变压器技术的电流隔离式驱动器。更少的光耦合器能够进一步提高模块的长期稳定性。MIPAQ serve模块涵盖1200伏电压范围内100 A、150 A和200 A的可管理电流。


供货
MIPAQ base和MIPAQ sense模块的样品预计可在2008年第三季度开始供应,批量生产分别定于2009年第二季度(MIPAQ base)和2009年第三季度(MIPAQ sense) 。MIPAQ serve模块的样品供应预计到2008年第四季度开始,在2009年第三季度开始批量生产。

在2008年欧洲PCIM 展会上推出的MIPAQ、OptiMOS 3和XC878微控制器
英飞凌正在展示采用无铅封装的全新MIPAQ模块及其OptiMOS 3 40V、60V和80V MOSFET。这些器件在相应击穿电压下具有全球最低的通态电阻。英 飞凌还展出搭载FOC和PFC的全新xc878系列8位微控制器及其他创新产品。英飞凌在2008年欧洲PCIM 展会(德国纽伦堡, 5月27日至29日)的展台为12展厅404号展台。如 欲了解展会更详细内容,请登录:www.infineon.com/pcim2008

如欲了解英飞凌全新MIPAQ模块的更多信息,请登录: www.infineon.com/mipaq如欲了解英飞凌功率半导体及模块产品组合,请登录: www.infineon.com/power 
and modules please go to www.infineon.com/power

 

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com

该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press

 

Information Number

INFAIM200805.065

Press Photos

  • The MIPAQ (Modules Integrating Power, Application and Quality) family today includes three products that enable highly efficient power inverter designs to be used in Uninterruptible Power Supply (UPS), industrial drives, windmills, solar power plants and air conditioning systems. The module MIPAQ(tm) base (top right) features three specifically designed shunts for current measurement while the MIPAQ(tm) sense (top left) module offers an additional current measurement feature, and the MIPAQ(tm) serve (bottom) module includes adapted driver electronics.
    The MIPAQ (Modules Integrating Power, Application and Quality) family today includes three products that enable highly efficient power inverter designs to be used in Uninterruptible Power Supply (UPS), industrial drives, windmills, solar power plants and air conditioning systems. The module MIPAQ(tm) base (top right) features three specifically designed shunts for current measurement while the MIPAQ(tm) sense (top left) module offers an additional current measurement feature, and the MIPAQ(tm) serve (bottom) module includes adapted driver electronics.
    MIPAQ_family

    JPG | 235 kb | 1500 x 1125 px