英飞凌与Global Locate联合发布 英飞凌与Global Locate合作开发全球最小的GPS接收器

2007-1-10 | 市场新闻

英飞凌与Global Locate联合发布
 2006年1月10日,德国慕尼黑/加州圣何塞讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)和Global Locate公司今天宣布,两家公司成功开发出面向移动电话、智 能手机和个人导航设备的业界最小型全球定位系统(GPS)接收器芯片。
以大获成功的Hammerhead™ 芯片为基础,全新的Hammerhead II芯片经过优化,可满足高性能、低功率、超小体积手持设备和移动电话的需求。该单晶粒芯片尺寸仅为3.74 mm x 3.59 mm x 0.6 mm,总面积不到14 mm²,可用于生产全球最小的GPS接收器。
Hammerhead II GPS接收器在RFCMOS芯片上搭载了LNA、射频降频变换器和信号处理基带技术。该器件采用一流的芯片级封装工艺,实现了最紧凑的外形。封装采用49触点球栅阵列,进 一步简化了布局和组装工作。
“现在,只需在任何移动设备内安装外形尺寸不到50 mm²的电子器件,即可使该移动设备实现GPS功能。Hammerhead II芯片为紧凑型设计设立了全新标准。”英 飞凌科技副总裁兼连接业务部总经理Thomas Pollakowski表示。
“Hammerhead II芯片是我们与英飞凌加强技术合作,建立出色合作关系的延续。” Global Locate 业务开发执行副总裁Donald Fuchs补充说。
Hammerhead II芯片与其前代产品一样,都具备业界领先的性能,提供160dBm的灵敏度和1秒的定位时间,超过了3GPP规格。此外,该芯片软件还针对个人导航进行了优化,采用复杂算法, 降低多路径误差。
Hammerhead II的核心优势与Global Locate以往所有的解决方案一样,都采用成熟的基于主机的软件架构。软件可完全向后兼容Hammerhead,能 够轻松适应更加小型化的全新器件。
供货情况
目前,Hammerhead II芯片正处于样品生产阶段,预计2007年2月实现量产。英飞凌将与Global Locate联合推出该款芯片。
Hammerhead芯片简介
Hammerhead是全球首款单芯片CMOS GPS接收器。Hammerhead产品是英飞凌科技股份公司和Global Locate之间全面合作的结晶。该芯片支持移动站辅助式(MS-A)、 移动站基于式(MS-B)、自主式和增强式跟踪模式。一流的室内信号跟踪效果主要归功于该芯片具有业内最高的灵敏度,完全支持辅助式和自主式跟踪模式,即使在最微弱的信号环境中也可以进行高度精确的导航。H ammerhead芯片独一无二的基于主机的软件架构,不仅将器件尺寸和成本减至最小,还允许将协议消息直接嵌入到GPS导航软件中。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com/gps。

Global Locate简介
Global Locate公司是一家专为各种无线装置和网络提供辅助全球定位系统(AGPS)产品和服务的私营企业。公司总部位于美国加州圣何塞,在纽约、东京、台 北和马德里等城市均设有销售办事处。其AGPS产品套件包括World Wide Reference Network (WWRNTM)、AGPS服务器和高度集成的Global Locate® 室内GPS®芯片组。如欲了解更多信息,敬请登录www.globallocate.com。

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战——高能效、移动性以及智能卡安全领域提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com.cn
 

Information Number

INFCOM200701.029