英飞凌SLE 66PE非接触系列产品使电子识别和支付方案更快速、更安全

2006-11-7 | 市场新闻

2006年11月7日,法国巴黎/德国慕尼黑讯——全球领先的芯片卡集成电路(IC)供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今 天在法国Cartes展会上推出新型高安全性非接触接口微控制器系列产品。SLE 66PE系列产品进一步提高了电子护照、身份证、电子政务卡和支付卡的性能和执行速度。

从全球读卡器的互操作性角度来看,该系列中的每种产品都完全符合当前所有非接触接口格式和相应的数据传输协议。它们是当前唯一能够与目前世界上所有读卡器设备基础设施进行通信的非接触芯片。

识别和支付应用的安全水平将进一步提升。这种新型高安全性非接触芯片由于加快了加密和解密的过程,大大缩短了验证时间。它们与读卡器设备进行通信时的事务处理速度达到了848kbps,是 当前标准速度的二倍。这种集成式安全概念可满足所有强制性国际安全要求。该系列产品正在进行基于BSI-PP-0002保护概要的Common Criteria“EAL 5+high”认证。

英飞凌实现了支付和ID方案的全球互操作性
从全球互操作性角度来看,SLE 66PE产品系列支持各种非接触接近接口,例如带有可选ISO/IEC 18092被动模式(Felica®通信接口)和 可选Mifare®模拟以及ISO/IEC1443 B型和A型接口。

因此,集成了SLE 66PE器件的芯片卡或token能够与当前面向非接触和双界面接口应用的读卡器基础设施进行通信。SLE 66PE与当前市场上其他的非接触芯片卡集成电路完全不同,这 些产品只符合某些国际非接触接口标准,或忽视了某些应用(如电子政务)的高安全性要求。

电子护照、身份证和电子政务卡的快速、可靠识别
从2007年起,由于在验证时增加了高级加密算法的处理,电子护照、身份证和电子政务卡等识别应用的安全性将进一步提高。英飞凌非接触式SLE 66PE产品的内部时钟频率为30MHz,事 务处理速度达848kbps,利用这种产品,这些更高的安全标准不会延长验证时间。66PE微控制器还采用了非接触加密技术,适用于RSA、DES、Triple-DES和椭圆曲线算法和其他安全机制,包 括芯片和传感器表面的主动屏蔽屏,可防止非授权人员读取芯片内的信息。

“凭借最新的非接触式66PE产品系列,英飞凌为高安全性电子支付和电子身份证市场设定了基准,满足了强制性安全和互操作性需求。”英 飞凌科技股份公司芯片卡和安全集成电路业务部高级营销主管Ingo Susemihl指出,“这种非接触PE系列由于支持多种标准,提供了最高的安全性和认证水平,提高了基础设施兼容性以及事务处理和通信速度,在 市场上独领风骚。”

英飞凌提供了世界上第一款能够与接触和非接触接口共用的安全芯片,它能使用户在通话过程中通过网络对支付进行验证,而无需中断移动通讯连接。

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为汽车、工业及多元化电子市场和通信市场提供半导体和系统解决方案,并通过奇梦达(Qimonda)子公司提供内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在 美国圣何塞、加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。如欲了解更多有关奇梦达公司信息,敬请登录 www.qimonda.com

Information Number

INFAIM200611.015