奇梦达被选为Xbox360的首选图形RAM供应商 尖端图形内存芯片技术帮助提升高阶游戏性能与娱乐体验

2006-6-13 | 市场新闻

2006年6月12日,德国慕尼黑/美国圣何塞讯——领先内存产品供应商奇梦达(于5月1日从英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)分拆)今 天宣布,该公司已入围微软首选供应商名单,为微软Xbox 360™视频游戏与娱乐控制台提供图形RAM。奇梦达将成为微软Xbox 360最主要的512Mbit GDDR3 RAM 供应商之一。

“尖端图形内存是决定Xbox 360能否实现逼真视频图像的关键所在,”微软公司游戏与Xbox平台事业部副总裁Todd Holmdahl说,“奇梦达设计和大批量供应高级图形内存产品的能力,是 我们选择它作为Xbox 360的战略合作伙伴的关键因素。”

“我们的高端GDDR3图形RAM内存能够达到Xbox 360游戏控制台的要求并最终被微软选中,这令我们感到非常自豪,”奇梦达管理委员会成员Thomas Seifert说,“ 这是一个重大的里程碑式事件,反映出我们的产品多元化战略的主要部分已取得了成功,同时还能不断提高我们在图形内存市场的份额。我们将全力打造尖端图形内存解决方案,以满足游戏应用的性能要求,帮 助客户取得竞争优势。”

Xbox 360所运用的8个 GDDR3 16Mbit X 32内存组件均以额定时钟频率运行,每个内存单元的数据带宽高达44.8Gbit/s。这款512Mbit GDDR3采用符合JEDEC标准的136球FBGA封装,尺寸为11mm x 14mm x 1.2mm。

About Infineon

奇梦达简介
奇梦达股份公司是于2006年5月1日从英飞凌科技股份公司分拆出来的全新内存公司,2006年第一季度在DRAM销售额方面高居全球第二位(根据行业研究公司iSuppli的初步预计)。奇 梦达是英飞凌的全资子公司,总部位于慕尼黑,2005财年实现净销售额28亿欧元。奇梦达在全球约有12,000名员工,在3大洲拥有5家300mm 晶圆厂,并运营5家大型研发机构,包 括位于德累斯顿的研发中心。奇梦达历来重视个人电脑和服务器产品,现在的发展重点是应用其节能沟槽技术生产面向图形、移动与消费应用的产品。如欲了解更多信息,敬请登录www.qimonda.com。

Information Number

3