英飞凌推动家庭视频网络走向大众 利用可靠的塑料光纤(POF)解决方案向终端使用者的电视和音频设备传输高保真内容

2006-5-16 | 市场新闻

2006年5月22日 北京讯– 通讯芯片领导厂商英飞凌科技公司(FSE/NYSE: IFX)今日宣布推出一项革命性的塑料光纤 (POF) 至以太网收发器(transceiver)解决方案。这 款解决方案能促进家庭网络普及,使其同时推动IPTV与HDTV的服务。有别于其他有线及无线宽带连接解决方案,POF具有高度灵活性,而且安全和稳定且没有频宽限制。英飞凌的POF收发器提供了经济、并 为每次连接提供专属的超高频宽, 同时不需特别工具便可轻松安装的解决方案。

英飞凌POF在安全和娱乐方面的应用,在汽车产业中已被验证,目前,英飞凌已经将POF使用在具创新性的高效益的家庭视讯网络上。对于传送稳定的高清晰(HD)视频内容的各种需求,P OF技术都能一一达到。此外, 此款收发器完全支持高速以太网的传输并使用标准低成本1mm核心的POF,其频宽可达100 Mbit/s,终端使用者可以很容易的将此种塑料光纤切成需要的长度并进行安装。宽 带网关和机顶盒的设计师们能够容合英飞凌的POF收发器并直接连接至高速以太网的物理层 芯片上,即可获得完整的光线至逻辑(light-to-logic)功能。在消费者方面,采 用英飞凌收发器的POF转接器将使已经拥有家庭宽带的终端使用者,可以很容易地以POF连接他们的数据传输机至IP机顶盒或电视机中,享受安全、超快速又不用花大钱的影像传输。

根据IMS Research的研究报告,至2009年时,家庭网络的市场将有超过一倍的成长,与2005年的四千二百五十万的安装数相比较,将会达到接近一亿之多。而在服务方面,i Suppli的一项报告则预测采用电话网络的 (例如 xDSL和 FTTx) IPTV用户将会从2005年的二百四十万成长至2010年的超过六千万用户,年复合成长率(CAGR)高达92%。

英飞凌的POF收发器具创新且易于使用的光纤耦合技术之优势,可使用一简单的工具来切割光纤,并且不用连接器即可插至一个插座。由于POF收发器采用的是标准以太网络(Ethernet)界面,因 此一个纯粹的随插即用装置不需要任何特殊架构。POF以专用的界面来提供IP影像和三网合一(triple-play) 服务。相较之下,不同于目前的分享式架构。POF 同时是一个理想的家庭基础架构,因 为在使用时不会产生电磁干扰(EMI),亦不会受其影响,又因视讯在传送时对EMI极度敏感,而POF的特点就是确保提供稳定及画面无抖动的视频服务。

英飞凌通讯解决方案事业部资深副总裁兼固网接入事业部总经理Christian Wolff 表示:“我们的POF解决方案将家庭网络带至下一层次的效益,因为它可让终端使用者将宽带连接使用得更好, 并能享受高速VDSL2 和 FTTH调制解调器的完整功能。我们的客户为用户端设计(CPE) 的设计师,他们能够很容易地将POF收发器整合入新的网关设计和高画质的IP机顶盒中,而 终端使用者只要简单的采用一组 POF转换器并安装POF,便能够以具成本效益的方式将设备升级。”

英飞凌之POF至以太网收发器参考设计包括了英飞凌的单芯片ADM6992SX Fiber-to-Fast 以太网转换器,及加上该公司先进的光纤收发器(FOT)。这 个ADM6993SX和FOT组合提供一个使POF光纤讯号直接转换成一个标准的高速以太网系统,无需外加外围的逻辑电路。ADM6992SX以一个Ethernet L2开关控制器把光纤传输信号双向转接至以太网Ethernet逻辑协议。英飞凌光纤收发器是一个光纤物理层(PHY)装置,能提供机械式接收架构,及整合光纤发射和接收的功能。光 纤收发器的安装无需连接任何POF线,让安装过程更简单方便。

供货状况与价位
英飞凌POF的参考设计目前己经开始供应。大量订购时,一组 POF收发器和ADM6992SX 芯片的价位为美金12元。

About Infineon

关于英飞凌

英飞凌科技公司(Infineon Technologies AG)总部设在德国慕尼黑,主要提供应用于汽车、工业及多重市场、通讯、以 及透过其子公司奇梦达(Qimonda)提供内存产品等半导体及系统解决方案。英飞凌为全球运作的跨国公司,主要营运总部分设于美国加州的圣荷西,亚太地区的新加坡和日本的东京。2 005会计年度(即9月底)的营收为67.6亿欧元,全球员工约36,400名。英飞凌是法兰克福股票交易所DAX指数成分股,同时在纽约股票交易所上市(股票代码:IFX)。
如欲知更多讯息,请参考http://www.infineon.com
如欲知更多奇梦达(Qimonda)讯息,请参考www.qimonda.com

Information Number

INFCOM200605.060

Press Photos

  • Infineon Enables Mass Deployment of Video Home Networking: Reliable Plastic Optical Fiber Solution Transmits High-Definition Content to the End-User’s TV or Audio Set<br><br>Infineon erschließt Massenmarkt für Video-Home-Networking: Zuverlässige Plastic Optical Fiber (POF)-Lösung bringt hoch auflösende Daten zu TV/Audio-Endgeräten
    Infineon Enables Mass Deployment of Video Home Networking: Reliable Plastic Optical Fiber Solution Transmits High-Definition Content to the End-User’s TV or Audio Set

    Infineon erschließt Massenmarkt für Video-Home-Networking: Zuverlässige Plastic Optical Fiber (POF)-Lösung bringt hoch auflösende Daten zu TV/Audio-Endgeräten
    Infineon_POF.jpg

    JPG | 1.12 mb | 2126 x 1535 px