全球最严格的安全测试充分验证英飞凌在智能卡集成电路领域的安全实力

2006-1-4 | 市场新闻

2006年1月9日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日宣布其用于安全应用的高级微处理器集成电路(IC)66PE家族已成功通过全球最严格的芯片卡应用安全测试。通 过测试的包括66PE系列全部8种用于安全支付交易和识别应用的16位接触式安全微处理器,以及英飞凌专为电子护照设计的非接触式安全处理器。

获得国际通用标准EAL 5+(Evaluation Assurance Level 5 Plus)这一芯片安全领域的全球最高标准的安全机制认证要通过全球最苛刻的测试。英 飞凌的安全控制器通过了由德国联邦信息安全办公室(BSI)主持的历时数月的周密评估与测试。BSI是一个独立且高度专业的机构,负责控制、监视整个评估与测试过程,并在德国颁发国际认可的通用标准证书。

EAL 5+是微处理器领域的最高安全认证标准。认证机构可以查阅待测产品的所有研发资料,并通过一系列基于最新科技成果的周密测试,验证这些产品安全性能的有效性。这 些测试是根据国际认可的BSI-PP0002保护概要(BSI-PP0002 Protection Profile)进行的,因此能够确保将一切具有实际相关性的攻击机制考虑在内,无论是理论还是实际测试。

“对于芯片和安全应用而言,安全从研发伊始就被英飞凌视为重中之重,”英飞凌高级市场总监兼安全与芯片卡IC业务部总裁Ingo Susemihl先生说,“我们的目标是开发出一流的芯片,并 融入能够为所存储数据提供最高安全性的保护机制。”

安全认证证实用于电子护照的英飞凌芯片和操作系统可提供极高的安全性

英飞凌是全世界为数不多的能够为电子护照(由安全芯片和操作系统组成)提供经过安全认证系统的半导体供应商之一。所有电子护照都需要这种操作系统,以 便确保只有经过授权的读取装置才能访问存储在芯片上的持照人加密数据。要在欧洲成为一个被许可的电子护照芯片供应商,通过EAL 5+通用标准认证是十分重要的。

根据BSI测试结果,用于电子护照的英飞凌安全控制器SLE66CLX641P符合EAL5+通用标准的要求,其操作系统符合EAL4+通用标准的要求。操作系统符合ICAO(国际民用航空组织)全 球标准的一切规范、欧盟于2005年2月发布的护照规范,以及美国对免签证国旅行者的一切要求。

什么是安全认证?
芯片中所有的安全机制都必须完全相互吻合,以便提供最周密的保护,防止一切可能的攻击。安全认证(如EAL 5+国际通用标准证书)旨在定义这种保护水平。认证根据统一规定的全球评级标准,为 半导体厂商及其客户提供了一个用于评判芯片整体安全设计优劣的客观标准。

通过EAL 5+国际通用标准认证的英飞凌66PE家族安全控制器包括:
• SLE66CX680PE
• SLE66CX360PE
• SLE66CX162PE
• SLE66CX80PE
• SLE66C168PE
• SLE66C84PE
• SLE66C44PE
• SLE66C24PE

此外通过以上认证的还有专为电子护照和电子身份证开发的SLE66CLX641P非接触式处理器。

有关英飞凌芯片卡和安全应用产品的更多信息,请登录以下网址:www.infineon.com/security

About Infineon

Information Number

INFAIM200601.012