英飞凌为高性能、低成本型工业控制应用推出全新32位微控制器

2005-12-14 | 市场新闻

2005年12月15日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)实现了可以提高工业驱动器的能效和性能的高效电机控制理念。如果这些产品得到广泛使用,电 控驱动器有望将今天的全球耗电量削减20%。

英飞凌今日宣布推出基于TriCore™架构的全新TC116x系列32位微处理器的两款样品。除了高性能66MHz CPU外,全 新的TC1161和TC1162微处理器还集成了1M的嵌入式闪存和完整外设集,并采取了低成本的封装形式.与微控制器、DSP和PWM ASIC相互分离的传统解决方案相比,英 飞凌的高度集成微控制器可以将系统级成本降低40%之多。除了降低系统级成本之外,TC116x微控制器还通过提供统一的软件环境,帮助节省电路板空间,缩小系统尺寸和简化固件结构。

TC1161和TC1162可满足高性能直流、交流和伺服驱动器的苛刻要求,实现对于各种机械和制造过程以及通用工业控制装置(如工厂自动化设备、机器人)中电机的精确控制。

“英飞凌的目标就是提供具有可升级性能和低廉成本的微控制器解决方案,以满足支持先进实时控制应用的工业系统的特殊要求。工业应用是英飞凌的战略核心领域。在这一领域,英飞凌努力提供传感器、微 控制器、功率元件等极具竞争力的系统解决方案,”英飞凌副总裁兼微控制器业务部总经理Christopher Hegarty博士说,“如果在电机驱动器应用中采用TC116x微控制器,那么与处理器、D SP和PWM芯片相互分离的传统解决方案系统相比,系统成本可以降低多达40%。”

电机电子驱动器拥有巨大的增长潜力,根据iSuppli市场调研公司2004年12月公布的电能管理报告,当今全球尚有80%的小型电机未安装电子控制装置。为了提高功效和性能,将 来会有越来越多的电机采用电子控制方式。全新TC116x系列微控制器的出现,使高效、低能耗电机驱动器的开发成为可能。为电机安装电子驱动器不仅可以提升其性能,同时还可将当今的全球电能耗降低20%。

有关TC1161和TC1162的更多技术信息

TC1161和TC1162经过优化设计,能够满足那些需要实时控制、DSP性能和特殊外设功能的嵌入式应用的苛刻要求。典型应用为电机驱动和工业控制。其 丰富的外设集包括用于PWM生成的灵活定时单元(GPTA)、快速多通道ADC、MultiCAN模块(仅适用于TC1162)、异步和同步串口(ASC/SSC),以及用于与其他控制器连接的微链接接口( MLI)。灵活的GPTA设计可用于实现支持升级的电机控制解决方案以及独立全范围0~100%占空比高速PWM的生成,从而实现高效驱动 的功能。这些专用外设加之强大的TriCore™和1M嵌入式闪存,注 定将使TC1161/1162微控制器成为各种实时工业控制应用的成本高效型32位解决方案。

供货

全新TC1161和TC1162的核心供电电压为1.5V(3.3V I/O),采用PG-LQFP-176低成本封装,适用于工业级温度范围(-40°-85°C)。如 一次性订购10,000片以上,TC1161单价(厂商建议零售价)为9.35欧元,TC1662单价为9.90欧元。这两款新型32位微处理器均支持片上调试,便于快速开发和验证。软 件开发和调试工具以及实时操作系统现可从主要嵌入式系统厂商处订购。

英飞凌计划于2006年上半年再度推出4种新产品,为TC116x增加更多成员。新成员将拥有更大的内存、更高的CPU时钟频率和全新的外设。

有关英飞凌微控制器产品的更多信息,请登录以下网址: www.infineon.com/microcontroller
 

英飞凌简介

 



总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技有限公司,为汽车和工业行业、固网通信市场提供半导体和系统解决方案,以及安全移动解决方案以及内存产品。英 飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。 2005 财年(截止到 9 月份),公司实现销售额 67.6 亿欧元,在全球拥有约 36,400 名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的 DAX 指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号: IFX 。如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com 。- - - - - - - - - < /span>

 



 



本新闻稿可在以下网址在线阅读: http://www.infineon.com/news/

 




About Infineon

 







Information Number

INFAIM200512.022