智能健康设备

我们赋能智能健康设备更好地发挥作用

支持健康和幸福

英飞凌的半导体产品和软件解决方案符合数字医疗设备的需求,是智能健康电器的完美搭配。通过提供可靠、方便、个性化和安全的智能设备,我们支持有健康意识的生活方式并帮助改善人们的健康状况,让他们能更长久的保持健康状态。这是我们对健全医疗系统在面临全球人口增长和老龄化问题上的贡献。

 

维持良好的健康越来越意味着我们需要为长期预防保健负责,而不仅仅是零星地治疗急性疾病。这其中强调了提高身心幸福以预防疾病的重要性,并且需要人们意识到家庭环境在个人健康改善以及疾病护理中的重要角色。

依赖于传感器、微控制器、执行器、连接模块、安全解决方案以及软件等技术,物联网在预防疾病和改善健康方面具有极大的潜力。有不计其数的健康可穿戴设备 能够跟踪关键健康指标的健身设备,比如用户的心率或呼吸模式。这些设备可能使用户对自己的健康有更确切的认识,并使他们能够对自己的健康和福祉作出积极的决定。

健康幸福的未来便捷、智能和安全

方便、智能、安全

毫无疑问,疫情已经迅速推动了数字化进程,包括医疗领域。这是件好事,因为医疗设备的数字化为所有人提供了许多好处--尤其是当病人有更多洞察的时候。

随着未来健康趋势越来越注重自我照料,消费者更多地投资于智能可穿戴设备或智能家居设备这样的产品。这些产品有助于改善他们的健康、身体形态、营养、外形、睡眠和心态。这其中包含了诸多好处。

 

  • - 像健身追踪器这样的智能可穿戴设备让患者能够生成自己的重要健康数据概览,并能与医生共同探讨,制定出相应的预防措施。
  • - 人们对于使用数字应用进行治疗的理解和接受程度已经发生了根本性的变化--决策的过程变得更为横向对等,不再是自上而下。
  • - 健康数据可以被数字应用程序收集并直接传输给医生--例如,在糖尿病和高血压的情况下。这使得处理更为高效,也使患者能得到更快的反馈--当然,整个过程中数据安全始终是我们不可忽视的重点。

赋能全新的智能健康和健身科技方案

正如世界卫生组织的《健康促进术语手册》所述,促进健康是 "让人们能够提高对其健康的掌控并改善其健康状况"的过程。英飞凌的创新和先进的半导体解决方案支持:

  • - 为智能健康监测设计创新的技术和设备,例如医疗可穿戴设备
  • - 预防性保健设备,如睡眠监测器
  • - 以及在生病的情况下,为家庭辅助生活提供解决方案

传感器、连接技术和安全解决方案使得在安全、高效、便捷和以患者为中心的健康幸福解决方案以及患者服务方面实现了大规模改善。预计到2026年,用于医疗电子产品的半导体的销售增长将达到64%。

全球医疗设备的物联网市场趋势明显地转向"健康自我护理 ",其中的重点在于积极的患者参与和以患者为中心的护理。预计生命体征监测设备市场将增长最快。以健身可穿戴设备等智能健康电器为例:医疗手环可以追踪健康和健身数据,为个人、医生和医务人员提供有效监控。在关键情况下,这尤其重要:若发现异常情况,医疗手环可以建议用户先行采取某种行动,比如服用某种药物。如果出现严重的异常情况,也可以联系医生或发出紧急呼叫。

 

虽然医疗设备由许多技术知识构成,但智能健康设备的核心始终是人和需求。这是赋予权利给人们,让他们过上更好、更健康的生活。

 

无处不在的简单直观的健康监测

健康和健身可穿戴设备

在今天这个高度连接的世界里,消费者最期待的即是便利性--简单、直观的获取他们所需要的有用信息的方式。预计全球智能设备市场将更多的集中在积极的患者参与和以患者为中心的护理。小巧、智能的可穿戴设备在此领域发挥了重要作用,因为它们能够自动并定期地测量健康指标,以便于患者自我监控或由医生进行监控。

像智能手表、运动手表、健身追踪器和保健手环等健康和健身可穿戴设备,可以在身上舒适且不引人注目地佩戴,这些设备可以支持越来越多的应用场景,包括健康和健身追踪。这些设备配备了健康监测功能,可以测量身体活动以及生命体征,如心率、血压或血氧水平。这样,可以在早期阶段识别出潜在的风险,并及时找到应对的解决方案。然而,它们并不能取代看医生--更多的是关注预防措施和健康监控。可穿戴设备甚至能够检测到佩戴者是否发生跌倒。它们通过支持连通健康,使得老年人尤其能够独立且安全地生活。

了解更多关于支持健康和幸福的创新解决方案背后的技术:

除了用于测量健身数据的“经典”可穿戴设备如智能手表、运动手表或健身追踪器外,越来越多新的、创新的形式,如手环或其他首饰,正逐渐进入市场。这些设备更小巧、更低调、更具个性化,这对制造商在存储容量、电池寿命、操作、精确度、可靠性、安全性等方面提出了巨大的挑战。用户期待这些设备既有精美的设计,又具备相同或甚至更好的功能,并能提供可靠且易于操作的体验。

Oura手环:用于健身、压力、睡眠和健康监测的智能手环。

 

Oura手环是一款创新的可穿戴设备,能帮助你监控和提升健康状况。睡眠、准备度和活动量 - 这些数据会时时刻刻告诉你你的身体状态以及你的身体需要什么。你将能知道何时需要补充睡眠,何时可能会生病,何时该进行锻炼 - 更多信息可以通过Oura应用的个性化体验获取。

 

Oura手环需要持久的电池寿命,增强的处理能力和先进的传感器,而且形式要时尚舒适。这些创新特性通过PSoC™ 6微控制器实现。

 

  •  小巧的外形尺寸: 通过将多种功能集成到单个PSoC™ 6 MCU中,使得手环的尺寸相比上一代产品减少了50%。
  •  数据存储: PSoC™ 6的片上闪存能够存储多达6周的用户数据。
  •  蓝牙低能耗: PSoC™ 6中的内置BLE无线连接为移动应用设备通信提供了便利。
  •  延长电池寿命: 由于PSoC™ 6的超低功耗设计,使得电池寿命能够延长到7天,比上一代手环的寿命长3倍。
  •  传感器融合: PSoC™ 6作为主处理器,连接了手环中的不同生物识别传感器来收集和处理数据。
  •  数据处理: PSoC™ 6中的双Cortex-M4和Cortex-M0+内核使其处理能力比上一代手环高出10倍。

戴在手腕上的健康手环在老年人群中越来越受欢迎。医疗手环提供了一系列健康监测功能,让用户能够实时了解自己的健康状态。除了一般的健康和活动追踪外,它们还能帮助用户管理潜在疾病或慢性病状,通过连接到远程健康服务,并将特定的健康数据,如心率、血压和血糖水平,传输给用户所选择的医疗服务提供者。位置和跌倒检测功能更是提供了额外的安全保障。所有这些都能帮助老年人安全独立地生活——并能保持更长时间。

 

保障健康手环的安全、可靠所需的一切

 

点击这里 了解更多关于我们全面的产品组合,包括所有需要创建安全、可靠的腕戴医疗设备所需的传感、计算、内存、电源和连接等构建模块。

健康监测@家庭

智能家居解决方案

随着我们社会中慢性疾病和健康问题的增加,家庭护理或在家自我治疗的需求也随之增加。对自主生活的向往,以及某些地区缺乏适当的设施,同样决定了这个需求的发展。这正是智能家居可以通过家庭自动化和健康监测解决方案发挥作用的地方。

智能家居技术能提供一些简单的服务,同时收集健康数据,帮助需要护理的人减少对医疗服务提供者的依赖,并提高他们在家的生活质量。在家进行健康监测也有助于实时了解健康状况,并在健康指数出现偏差时采取必要的对策。

探索支持家庭健康幸福的创新解决方案:

无可置疑,良好的睡眠对于身心健康至关重要。睡眠质量影响了人们在白天的活力和效率。睡眠甚至会影响患上肥胖症、抑郁症以及2型糖尿病等生活方式疾病的风险。然而,许多人都在间歇性或经常性的睡眠问题中挣扎,要找出这些问题的原因往往相当困难。这就是睡眠监测发挥作用的地方,它能帮助测量睡眠质量,获得对个人睡眠模式的有价值的洞察。

采用XENSIV™雷达传感器的下一代睡眠监测仪

 在Sleepiz或Tsingray等的睡眠改善解决方案中,雷达技术是实现医疗卫生数字化的关键驱动力。Tsingray设备的最大亮点是,它采用了业内首创的毫米波雷达断层成像传感技术。这种技术拥有2.5cm的分辨率和100ms的刷新周期,能从多个维度,如睡眠、呼吸、心率、身体运动、睡姿等进行监测,也就是说,被监测人在睡眠期间的所有微动数据都能被完整记录下来。

 

英飞凌的产品是如何为这个创新的Tsingray解决方案做出贡献的?

使用了英飞凌的XENSIV™毫米波60GHz雷达芯片的智能睡眠呼吸监测设备,最近已加入到Tsingray与JD Health的合作之中。这款设备现已成为总部设在大中华区的大型在线交易平台"JD.com"的睡眠质量改善医疗保健在线服务套餐的一部分。除了英飞凌的XENSIV™毫米波雷达芯片外,Tsingray还采用了英飞凌的Wi-Fi/BLE、PSoC MCU和OPTIGA™ Trust B安全芯片解决方案,为这款睡眠监测器的下一代产品进行开发。

 

在英飞凌的XENSIV 60GHz毫米波雷达芯片的支持下,这款智能睡眠呼吸监测备能够实现:

  • 非接触且无感的连续睡眠监测,整夜收集实时数据,同时不影响睡眠。
  • 准确感知整个睡眠过程中的生命体征和身体微动数据,通过毫米波色谱法进行多维度的睡眠监测。
  •  自动生成监测报告,为定制睡眠改善计划、专家咨询、随访提供数据参考
  •  利用AI辅助诊断和治疗系统诊断睡眠问题
  • 使用较小的功耗和最小的体积,以毫米级的精确度测量物体间距。
  •  非接触式监测方式,避免了用户的不适感,使设备非常适用于长期家庭监测。
  •  及时预警睡眠猝死预兆、长期呼吸暂停等危险,填补了夜间呼吸模式和心跳模式的精确监测空白。
  •  支持慢性呼吸疾病的诊断,如慢性阻塞性肺病、哮喘、呼吸暂停和通气不足。

随着智能音箱逐渐成为智能住宅的中央控制中心,由雷达传感器实现的人体存在检测使得原始设备制造商(OEM)能够提供先进、创新的功能,以在这个高度竞争且快速增长的市场细分领域中区别化他们的产品。添加雷达传感器可以通过感知人体的“真实”存在和位置来提升用户体验。由于雷达能够检测到运动方向(到达角度),比如,智能音箱现在能够察觉到有人接近,于是它可以启动语音用户界面(VUI)和互联网连接,随时准备接收指令。现在,不再需要一个‘唤醒’词。

 

雷达传感器为智能音箱提供健康监测功能 

雷达传感器的高灵敏度使智能音箱能具备新的健康监测功能。这是一个令人兴奋的新领域,它满足了人们对健康监测重要性日益增长的关注,这种关注从健身追踪器和智能手表内置的如运动、睡眠和心率监测等功能中就可以看出。由于雷达传感器的敏感性,它甚至能检测到手腕上的脉搏,现在有许多健康监测的可能性可以设计到配备有雷达传感器的智能音箱中,从而增加用户价值,而对系统成本几乎不产生影响,因为这些都是软件功能。

 

举个例子,可以实现的案例包括跌倒检测,对那些意外改变日常生活习惯的老年人进行不显眼的监测,以便在出现问题时进行关照,监测呼吸频率,对心率模式的异常作为可能问题的早期预警,甚至是咳嗽或打鼾。所有这些都可以自动完成,从而解决了老年人忘记佩戴监测设备的问题。

随着近年疫情的出现,人们对室内空气质量的关注度日益提升。同时,能源效率也成为了我们这个时代的重要话题。有效的建筑绝热能帮助节约能源——但是过度的绝热可能对健康产生负面影响。不良的通风可能导致氧气含量下降和二氧化碳(CO2)积聚。即便是适度的二氧化碳含量也可能对健康和生产效率产生负面影响——人们可能会感到困倦并且难以集中精力。因此,人们对能够“嗅探”出二氧化碳含量升高并警告用户或触发系统响应的智能室内空气质量传感器的需求正在增长。实时的二氧化碳监控对于需求控制通风系统、空气净化器和恒温器来说很重要,这让用户可以准确地测量和调整室内空气质量。

 

eesy-innovation推出了一款易于使用的消费者二氧化碳传感器,以改善健康和心理健康状况 

在COVID-19新冠和总体卫生健康的关注度提升的背景下,我们的合作伙伴eesy-innovation推出了co2go®,以满足市场对二氧化碳传感器日益增长的需求。这种创新的移动式二氧化碳传感器可以测量你所在地的室内二氧化碳水平。co2go®可以简便地与智能手机或笔记本电脑连接,它通过提供你所在环境的空气质量信息,让你清晰了解空气质量——从而优化你的健康和精神健康。二氧化碳的水平通过设备本身的信号灯显示。此外,还可通过连接的笔记本电脑获取专用的桌面应用。

 

co2go®设备使用简便,可以帮助消费者保护自己免受空气中看不见的危险——二氧化碳含量过高。这个传感器可用于任何人群聚集的封闭空间,如教室、办公室、会议室、餐厅,或者在家中。

与以前间接测量方法的二氧化碳设备不同,如电化学方法(EC)、红外光(NDIR)或等效二氧化碳(eCO2)等,co2go®采用了英飞凌卓越的新型XENSIV™ PAS二氧化碳传感器技术,并通过光声光谱(PAS)直接量化二氧化碳水平。

 

相比之前的产品,得益于英飞凌创新的传感器技术,co2go®在卓越的测量精度和小型化设计方面表现出色。过去的尺寸、性能和成本限制得到了解决。这一技术突破开辟了移动小型化、日常携带、个人化便携健康助手设备的新路。

保护敏感健康数据

医疗保健隐私与安全

在过去的几十年里,数字技术在健康和生活方式中的应用已经呈指数级的增长。潜在的应用领域广泛:包括诊断成像、电子健康卡、在手术程序中使用的机器人技术、远程医疗,以及用于监控个人健康的家用和移动设备。数字化的增加使得健康和病患数据的保护变得至关重要,这也是数字健康系统能够正常运作的基本条件。

随着人工智能(AI)、机器学习(ML)以及大数据等主题在医疗领域中扮演着越来越重要的角色,确保数据安全,以防止私人和敏感信息被滥用,变得更加重要。

以下是我们为保护敏感健康数据提供的解决方案。

从一开始就为智能医疗设备装配正确的安全解决方案是防止袭击的关键,无论是防止窃盗、诈骗还是操纵。正在寻求安全解决方案的公司需要找到一个既易于使用(在快速集成和上市时间上)又值得信赖的方案。相比于仅依赖软件的解决方案,基于硬件的解决方案更为强大、更难被篡改,并提供了坚实的基础。英飞凌的硬件安全解决方案经过独立认证,预先集成,因此易于整合到你的系统中。OPTIGA™ TrustOPTIGA™ Authenticate S 解决方案保护高度敏感的个人健康数据的存储和传输。

全球范围内,医疗诈骗每年给保险机构和公司带来数亿美元的损失。对于依赖纸质或内存卡的传统系统,权力机构难以确认病人或用户是否是真正的被保人。

 

电子健康卡增强诈骗防范 

尽管电子健康卡带来了更多便利和改善了患者体验,但它们必须确保个人医疗记录不落入错误的手中。

电子健康卡正在成为预防诈骗的一种日益有效的方式,特别是当它们发展到使用更为精密的身份识别机制,如生物识别技术。电子健康卡有潜力通过储存关键的医疗数据和药物使用历史,以及充当电子处方,来改善患者体验。这些卡还可以安全地存储社会保障号。

由于电子健康卡上存储的医疗数据敏感,它们必须提供强大的隐私保护。广泛的采用也需要易于管理,并且最重要的是需要成熟的遥测基础设施,以便将所有的医疗参与者连接起来,并使数据和功能的动态更新成为可能。

 

未来电子医疗卡的领先技术

客户特别重视我们的控制器保护敏感数据的能力,同时为未来的电子健康卡提供所需的内存、性能和成本效率。例如,SLE 78具有Integrity Guard,这是一个自我检查的双CPU,不仅存储,而且以加密的形式在内部处理敏感数据。

Integrity Guard专为简化安全实施和认证过程而设计,结合我们的SOLID FLASH™内存,极大地减少了总拥有成本,加快了上市时间。

为了便于部署,我们还提供了在本地或Java平台上的完全集成的软件解决方案。

定义和事实

什么是智能医疗设备?

就在几年前,医疗保健的数字化可能听起来还很遥远,但现在它已经全面展开。智能健康设备,如健身跟踪器和智能手表,可以实时记录和整理数据。通过数字方式,重要的医疗预约可以在任何地点高效设定。决策和自我保健行为得到了前所未有的数字化支持和鼓励。所有这些都加强了患者参与度,以支持健康和幸福,这在未来将变得越来越重要。

为什么会这样?

我们生活在一个人口不断增长的世界。根据联合国的最新预测,全球人口在2030年可能增至约85亿,而在2050年可能增至97亿。同时,人们的平均预期寿命也在不断增加,预计到2050年将达到77.2岁。

 

这样的发展带来了挑战:每个人都希望能健康、有活力、并尽可能地独立地活到老年阶段。根据联合国的可持续发展目标3,为实现可持续发展,我们必须确保所有年龄段的健康和幸福。为了实现这个目标并防止医疗保健系统的崩溃,预防保健、自我保健和幸福成为越来越重要的议题。而实现这一目标的关键因素就是数字化和医疗物联网(IoMT),也被称为健康保健物联网。

 

  1. 联合国经济和社会事务部,人口司(2022): 2022年世界人口前景:结果摘要》。UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3.
  2.   联合国: 可持续发展目标;https://unric.org/en/sdg-3/