打造智能、安全、高功率效率的物联网

如今,英飞凌半导体是物联网生态圈的关键底层技术。英飞凌传感器可将电子脉冲转换成数据;英飞凌执行器可将数据转换成电子脉冲;英飞凌单片机可以控制整个系统;英飞凌安全解决方案保护着设备和数据完整性;英飞凌智能电源IC管理着发电、配电和用电等环节。

英飞凌——值得信赖的合作伙伴,助力创造可持续的物联网成功

一系列辉煌业绩,反映出英飞凌的物联网技术专长。早在“物联网”这个术语问世之前,英飞凌就已经在开创、推动和塑造物联网。目前,许多“物联网”旗号下的新趋势,如工业自动化和机械臂、电动交通和车联网、智能家居、能源智能和大数据ICT基础设施等,都是依靠英飞凌所开发或推动的技术,才得以实现。

英飞凌为主要物联网应用做出的贡献

如今,大多数汽车都配备了数以百计的电子控制装置和半导体。包括单片机、雷达传感器、认证装置和电源开关,以实现增强型驾驶解决方案,如V2X通信和数据完整性,以及朝着(半)自动驾驶发展的驾驶辅助解决方案,如事故预防解决方案。

这些电子系统也为增强型服务铺平了道路,如按用量付费、自动维护(软件空中升级(SOTA))和最先进的信息娱乐系统等。

该等尖端服务不仅关系到私家车,而且也越来越多地涉及商务车、农用车和建筑工程车(CAV)、船舶、飞机和列车,以及低速车辆,如电动摩托车和电瓶车。

作为汽车半导体和增强型汽车安全领域的系统领袖,以及全球排名第一的功率半导体和雷达传感器供应商,英飞凌拥有适当的技术和应用专门知识,能够提升车辆的安全性、安保性能、效率和人性化服务。

先进的感应技术
雷达传感器监测汽车周围区域,助力实现先进的安全功能(比如自适应巡航控制、车道偏离预警、碰撞预防)乃至自动驾驶
REAL3™ 3D图像传感器可用于手势控制和驾驶员监控

跨应用控制
AURIX™单片机

  • 确保汽车网络中的数据(比如传感器融合数据)传输安全,并遵照最高安全限制工作
  • 支持先进的以太网连接,并具备可靠车载通讯系统所需的实时性和时间同步等额外性能

高效的功率管理
HybridPACK™ IGBT模块家族可打造最高效的HEV动力系统解决方案

可信的安全保护
OPTIGA™ TPM适用于汽车和服务提供商/制造商之间的外部通信,相当于信息娱乐、车载通讯系统和软件无线系统中的信任锚

安全元件确保V2V通信的系统网关安全

随着越来越多的人涌入城市,政府管理部门纷纷设法借助嵌入式系统智能和现代化ICT技术,让这些特大城市及其基础设施和能源系统变得更具智慧、更加安全、更高功率效率。对于实现这些目标,来自英飞凌的半导体起到了重要作用。

从基于最先进的LED技术的专业照明系统,到基于环境传感器和单片机的智能基础设施和交通系统,再到智能安全楼宇自控技术,英飞凌提供各式各样的解决方案。

英飞凌也支持以高功率效率的方式发电、蓄电、配电和管理电能。不同于其他厂商,我们并非初来乍到,在这个市场上,我们已经矢志创新多年,乃至数十年时间。客户深知,它们可以依赖英飞凌提供适当的技术和应用专门知识,帮助它们建设更智慧、更环保、更宜居的城市。

先进的感应技术
运动检测雷达传感器可实现最高效的照明控制(室内和室外)
››适用于新兴IoT应用的声控硅麦克风

跨应用控制
XMC™单片机适用于各种楼宇自动化应用的控制、通信和传感器管理

高效的功率管理
功率IC和模块

  • 适用于建造可靠、高效的能源基础设施
  • 适用于楼宇能源管理和楼宇自动化

可信的安全保护
OPTIGA™家族适用于在关键能源基础设施中进行安全通信和可信计算
芯片卡IC确保电动车充电电子支付安全
M2M SIM确保GSM、GPRS、EDGE、UMTS、LTE连接安全

支持高级自动化和机械臂的智能工厂,是物联网影响最显著的领域之一。采矿、支付、物流和医疗设备等也在实现更高智能程度。微电子技术是这些行业应用场景的关键支撑技术。

哪怕在最为苛刻的联网生产条件下,英飞凌工业传感器、单片机、功率模块和开关,以及行业特定安全芯片亦可实现很高响应能力,出类拔萃的系统控制和完整性,以及最优功率效率。

得益于我们在工业自动化领域长期积累的丰富经验,英飞凌提供工业级物联网半导体解决方案,以及一系列成熟的参考设计,使得自动化系统设计尽可能简单、高效、可靠。

不计其数的客户已经依靠英飞凌为其提供适当的技术和应用专门知识,在工业4.0——第四次工业革命中取得可持续的成功。

先进的感应技术
霍尔传感器和压力传感器适用于速度、位置、角度和压力监测

跨应用控制
XMC™ 单片机适用于工厂自动化应用

智能功率管理
智能功率模块MIPAQ™ Pro确保IoT环境中的原始系统优质和可靠
CoolSIC™功率半导体基于碳化硅技术,在对于工业IoT应用甚为关键的功率密度和外形尺寸上可达到难以企及的性能水平
功率IC适用于对工业控制器和智能机器人进行高效的功率管理

可信的安全保护
OPTIGA™家族适用于关键工业设备中的IP保护、安全通信、鉴权和可信计算
M2M SIM适用于蜂窝无线连接
NFC Tag可实现智能资产标签(智能制造)

从智能手机、平板电脑和PC,到像智能手表、游戏机和可穿戴设备等新型智能消费电子设备,智能消费电子设备可谓五花八门。智能家居可支持越来越多的智能化功能,如自动化、家庭能源管理、家庭安防和安全,以及智能个性化照明。

在实现智能家居和设备联网方面,英飞凌高级半导体解决方案起到了重要作用。英飞凌为家用电器和消费电子产品生产商提供全系列电子元件;对于提高个人物联网的智能程度、安全性和功率效率,这些元件必不可缺。不论任何应用,英飞凌都能为其提供适当的技术和应用专门知识,促进实现智能家居、最先进的家用电器和新一代消费电子产品。

先进的感应技术
REAL3™ 3D图像传感器适用于手势控制,譬如智能电视
气压传感器可将可穿戴设备和IoT设备的精度提高到全新水平

跨应用控制
XMC™ 单片机适用于各种智能家居应用(比如照明)的控制、通信和传感器管理

智能功率管理
功率管理IC适用于智能高功率密度充电桩

可信的安全保护
OPTIGA™ Trust适用于智能对象与智能家居环境的许可连接
OPTIGA™家族确保家庭能源管理系统(HEMS)的安全通信
NFC安全控制器适用于移动支付服务

所有物联网解决方案和服务都是以智能ICT基础设施为依托。随着物联网变得无处不在,支持与日俱增的数据量、更高传输速率和更大数据存储/处理能力,对ICT提供商构成了挑战。

此外,现代ICT有可能通过实现诸如智能车辆、智能楼宇和智能工厂等新的环保型解决方案,大幅减少总排放。作为智能ICT网络技术,以及面向服务器和数据中心的半导体解决方案的领先供应商,英飞凌具有得天独厚的优势,可以帮助客户实现其在能效、安全性和可靠性等方面的目标。作为长盛不衰的市场领袖和可信计算领域的创新者,英飞凌拥有广博的经认证的标准化安全解决方案组合,适用于联网设备,包括路由器和网关。

不仅如此,作为排名第一的功率半导体提供商,我们拥有全面的、最先进的功率半导体产品组合,可实现行业领先的PUE(电能使用效率)和DCIE(数据中心基础设施效率)。我们也是射频功率器件的重要提供商,未来的通信网络需要它们提供动力。随着ICT需求不断提高,我们将坚持不懈地提供适当的技术和应用专门知识,助力打造未来的ICT网络和数据仓库。

智能功率管理
功率管理IC适用于智能高功率密度充电桩
IGBT功率模块和驱动器确保不间断电源最可靠、最高效

可信的安全保护
OPTIGA™家族是终端和网络交互的信任锚

其他IoT器件
射频芯片组可打造千兆级无线回传解决方案,为5G技术铺路