方兴未艾的物联网

“物联网”是当今时代最重要的技术趋势之一,它有可能从根本上影响企业和消费者相互之间,以及与其周围的基础设施之间的交互方式。它以前所未有的方式,将现实世界与虚拟世界联系起来。从人和地方,到汽车和计算机,再到家用电器和生产机器,五花八门的实“物”纷纷配备嵌入式电子系统、软件和传感器。

这为联网和智能化的新维度铺平了道路,并将深刻影响我们的社会和经济:拜物联网所赐,我们可以早在生产设施发生故障之前,预测故障;驾驶将变得更安全、更便捷;家庭和企业都将大大减少能耗。各个市场上,创新业务模式将为企业带来优势,新的消费者体验层出不穷。

物联网发展有多快?

资料来源:IDC/Gartner/HP

据UN/ITU宽带委员会发布的数据,到2020年,全球上网人数将达到50亿人。国际数据公司(IDC)预计,物联网设备和系统装机量将以17.5%的年均复合增长率增长,到2020年,将达到281亿。预计届时,每年生成的数据量将达到40泽字节。与此同时,物联网解决方案全球市场有望以20% CAGR速率增长,到2020年,将从 2013年的1.9万亿美元,增至7.1万亿美元。

可持续的物联网成功取决于让物体变得智能、安全、高功率效率

智能。智能化让联网物体得以发送数据并对所接收的数据做出响应。要让物体变成网络与实物的融合,它们需要嵌入式电子装置,如传感器、处理器、安全控制器和执行器。它们允许这些物体感测、计算、执行和通信。

安全。物联网包含大量连接,这令它十分脆弱。基于硬件的安全不仅可以防止欺诈和篡改,还可以监测数据和设备完整性,包括系统功能和可用性。适当的硬件可以确保连接安全性,树立人们对 物联网的信任。

功率效率。为了保持连接至物联网,设备、机器和车辆处于“始终开机”状态。但,始终开机联网要消耗电能。智能高效的电能管理是 物联网的关键挑战之一。

助力实现可持续的物联网成功的适当技术

如今,物联网日渐成为现实。每天都有越来越多的物体连接至物联网,企业纷纷向市场推出创新物联网应用。尽管如此,物联网仍在襁褓之中,它的真正经济价值尚未得到充分挖掘。可持续的物联网成功的先决条件,是能创造真正客户价值的行业特定业务模式。

适当技术可以为物联网业务模式注入生命力,确保易于使用、可靠性能和安全。从技术角度而言,各行各业的物联网业务模式依赖于智能汇聚和解读数据:在设备层 面,配备传感器、处理器、安全控制器和执行器的智能物体将采集、分析和协调数据,确保数据安全,并根据需要发布操作指令。在云端层面,不同智能设备的信息 被汇聚起来。形形色色的应用则按照规定用例,处理现有信息。



从技术角度看,三个必不可缺的要素为可持续的物联网成功铺平了道路:

可持续的物联网成功有赖于让连接至互联网的“物体”变得智能、安全、高功率效率。智能“物体”可发送所需数据,并对从内部和外部数据源收到的数据做出适当响应。对于确保企业和最终用户的信任,适当安全至关重要:它不仅提供保护,防止安全攻击、设备故障和数据完整性损失,而且为业务模式保驾护航,避免重大经济损失。

设备保护、防止欺诈和篡改,以及数据和设备完整性,都是重要的安全概念。功率效率是为物体注入生命力,让物体实现感知能力,发送信号并彼此交互的关键。始终开机联网要消耗电能。必须以尽可能最高能效的方式发电、配电和管理电能,为这种大规模设备联网提供所需电能,并且必须优化所有这些联网设备的性能。

物联网的核心就是集成:硬件和软件组件被集成起来,构成智能、安全、高功率效率的设备。通过通信接口,集成涵盖的范围甚至更大。就易用性、性能可靠性和安全性而言,个别组件的质量直接影响着物联网解决方案的质量。

智能物体、智能系统、智能服务——覆盖整个物联网产业链

从技术角度讲,实现可持续的物联网成功的第三个要素,在于物联网产业链的三个层面之间的无缝互动:智能物体、智能系统和智能服务。

譬如,在智能工厂(亦称工业4.0)环境中,部署了诸如RFID标签、PLC、传感器、智能高功率模块和工业单片机等智能设备,以实现自动化生产和供应系统。现在,这些系统可实现新型智能服务,如机器自监测和自维护、无缝追踪部件和组件、及时生产和性能优化功耗等。