|
Frage 1:
Wann und wo findet die Hauptversammlung statt?
Die Hauptversammlung
findet am 25. Januar 2005 um 10.00 Uhr in der Olympiahalle im Olympiapark,
Coubertinplatz, 80809 München statt.
Frage 2:
Wer ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt?
Alle
Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister
der Infineon Technologies AG eingetragen sind, und die sich innerhalb der Anmeldefrist
zur Hauptversammlung angemeldet haben.
Frage 3:
Wann ist der Anmeldeschluss?
Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung spätestens am 18. Januar 2005 bei uns eingegangen sein muss.
Wenn Sie nicht persönlich teilnehmen können, genügt, dass Sie bis zu diesem Termin einen Bevollmächtigten benennen, der Ihre Stimmrechte ausübt. Dies können entweder die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung sein.
Später eingehende Anmeldungen können leider nicht mehr
berücksichtigt werden. Nach erfolgter Anmeldung haben Sie die
Möglichkeit, Änderungen Ihrer Anmeldung oder Weisungserteilungen an den
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft noch
bis zum Ende der Generaldebatte am Tag der Hauptversammlung über
das Internet vorzunehmen.
Frage 4:
Welche Möglichkeiten für eine Anmeldung zur Hauptversammlung
kann ich nutzen?
Sie können eine Eintrittskarte bestellen, damit Sie selbst oder ein von Ihnen Bevollmächtigter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können.
Daneben bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Mitarbeiter
der Infineon Technologies AG zu bevollmächtigen, für Sie gemäß
Ihren Weisungen abzustimmen.
Sie können natürlich Ihre Stimmrechte auch
durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung
ausüben lassen, sofern diese einen solchen Service anbieten.
Alternativ zu dem Ihnen per Post zugesandten Anmeldebogen
können Sie für die Eintrittskartenbestellung für sich oder Ihren Bevollmächtigten sowie für die Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch
das Internet nutzen.
Bei Verwendung des Internets haben Sie die Möglichkeit,
Änderungen Ihrer Anmeldung oder Weisungserteilungen an den
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft noch bis zum Ende der Generaldebatte am Tag der Hauptversammlung am
25. Januar 2005 vorzunehmen.
Frage 5:
Kann ich mehrere Eintrittskarten bestellen?
Ja, Sie können bis zu 2 Eintrittskarten bestellen.
Frage 6:
Kann ich mich über das Internet anmelden bzw. Weisungen erteilen?
Die Anmeldung für Sie selbst oder Ihren Bevollmächtigten sowie die Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über das Internet ist unter Verwendung Ihrer Aktionärsnummer und Ihres individuellen Zugangscodes möglich.
Frage 7:
Wann verschickt Infineon Technologies AG die Einladung zur Hauptversammlung?
Der Versand der Einladung beginnt am 18. Dezember 2004. Wir gehen
davon aus, dass diese spätestens kurz nach Weihnachten bei Ihnen eingehen wird.
Frage 8:
Kann ich an der Hauptversammlung teilnehmen, wenn ich meine Aktien
verkauft habe, aber bereits eine Einladung erhalten habe?
Es sind nur diejenigen Aktionäre teilnahmeberechtigt, die zum
Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind.
Werden die Aktien verkauft, so wird der Aktionär zum Zeitpunkt
der Hauptversammlung voraussichtlich nicht mehr im Aktienregister eingetragen und damit
auch nicht mehr teilnahmeberechtigt sein. Die bereits ausgestellte Eintrittskarte verfällt.
Frage 9:
Wird für das Geschäftsjahr 2003/2004 eine Dividende
ausgeschüttet?
Vorstand und Aufsichtsrat können der Hauptversammlung keine Dividendenzahlung vorschlagen, da die Infineon Technologies AG im Geschäftsjahr 2003/2004 aufgrund der hohen Verlustvorträge aus den Vorjahren keinen Bilanzgewinn erwirtschaftet hat.
Frage 10:
Wie kann ich der Infineon Technologies AG meine Adressänderung zur Aktualisierung
im Aktienregister mitteilen?
Bitte nutzen Sie für Adressänderungen entweder den Abschnitt
Adressänderung' auf der Rückseite des Einladungsschreibens
oder nehmen Sie die Adressänderung im Internet vor. Dazu benötigen
Sie sowohl die Aktionärsnummer als auch den individuellen Zugangscode,
die Sie ebenfalls auf der Rückseite des Einladungsschreibens
vorfinden. Zusätzlich sollten Sie sich in jedem Fall an Ihre
Depotbank wenden.
Frage 11:
An welche Adresse schicke ich meine Anmeldung zur Hauptversammlung
oder meine Weisungserteilung, falls ich den portofreien Rücksendeumschlag
verloren habe?
Die Adresse lautet
Infineon Hauptversammlung 2005
81048 München
|